SUG_SV_FI_WH-04

Insikter

Insikter ger information om den årliga fakturan för den inställda tariffen. Det hjälper dig att hålla koll på din energi.

OBS: Alternativet att ställa in en tariff är endast tillgängligt om du har en energienhet installerad i ditt hem. Mer information finns i användarhandboken för respektive enhet.

  1. Tryck på Energikostnader (A) för en mer detaljerad översikt.

    Tryck på banderollen (B) för att aktivera Wiser Home AI-funktionen. Med Wiser Home AI-funktionen kan användare minska elkostnaderna genom att registrera enheter med hög energiförbrukning som Elbilsladdare (EVlink Home Smart, Schneider Charge, EV-uttag) eller resistiva vattenpannor (som styrs med en strömställarpuck). Den förlitar sig på att användarna svarar på rutinfrågor. Se Wiser Home AI för detaljerad information.

  2. Du kan ändra den visade tidsramen (dagar, månader och år).

    VIKTIG: Om du har installerat PowerTag på solenergi eller solenergi med batteri är Mina besparingar tillgängligt för att visa spar- och intjäningshistorik.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?