SUG_SV_FI_WH-04

Systemkrav

För ett Wiser-system behöver du minst följande enheter och förutsättningar.

Wiser-hubb

Hubben kommunicerar med alla Wiser-enheter och Wiser Home-appen.

Mer information om tillgängliga hubbar finns i kapitlet Lista över Wiser-enheter

Internetåtkomst för hubben

För att kunna styra Wiser-enheter måste hubben vara ansluten till internet via routern.

VIKTIG:
  • Hubben kräver IPv4-nätverksfunktioner för att fungera korrekt. För att säkerställa full funktionalitet ser du till att IPv4 är aktiverat i ditt lokala nätverk och i internetinställningarna på din internetleverantörs router. System som är konfigurerade som endast IPv6 kommer att påverka hubbens förmåga att kommunicera och ta emot programvaruuppdateringar, och kan påverka din förmåga att fjärrstyra hubben.

  • Hubben kräver också att vissa portar öppnas för internetåtkomst. Se avsnittet Felsökning för en lista över alla nödvändiga portar.

Wiser-enheter

Mer information om tillgängliga Wiser-enheter finns i kapitlet Lista över Wiser-enheter

Wiser Home-appen

Mer information finns i kapitlet Ladda ner appen Wiser Home.

En giltig e-postadress.

För att konfigurera ditt Wiser-system måste du registrera ett konto hos Schneider Electric med en giltig e-postadress.

Operativsystem och versioner

För att kunna använda appen måste din enhet stödja vissa operativsystem och versioner.

Operativsystem som stöds

  • Mobiltelefon/surfplatta: Android version 8 och senare

  • iPhone/iPod touch: Apple® iOS version 15 och senare

  • iPad: Apple® iPadOS version 15 och senare

  • Apple Vision: Apple® visionOS 1.0 eller senare.

OBS:
  • När en ny version av ett operativsystem släpps kan det ta lite tid innan Wiser-systemet är helt kompatibelt med den versionen.

  • Om du använder Schneider Electric-program med en Android-telefon på vilken restriktioner har åsidosatts, eller med en jailbreakad iPhone, upphör alla garantier att gälla som hör till programmet.

  • Hur pass kompatibla gränssnitten är med dina enheter beror på vilken programversion som är installerad och kan komma att ändras med en programuppgradering. På grund av det stora utbudet av produkter på marknaden kan vi inte garantera att din enhet är kompatibel eller fungerar med appen.

Datalokalisering

Datalokalisering avser i allmänhet ett obligatoriskt rättsligt eller administrativt krav som direkt eller indirekt kräver att data ska lagras eller behandlas, uteslutande eller ej uteslutande, inom en viss jurisdiktion.

Om det finns lagar om datalokalisering i din region rekommenderar vi starkt att du konfigurerar den här enheten eller det här systemet på ett sätt som inte leder till en gränsöverskridande dataöverföring direkt eller via andra kanaler. Information om datalokaliseringslagar kan variera i olika regioner. Ditt juridiska team är den bästa resursen för att ge dig efterlevnadsråd för din specifika situation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?