SUG_SV_FI_WH-04

Uppdatera fast programvara

När hubben är ansluten till Wiser-molnet uppdateras den senaste fasta programvaruversionen automatiskt. Om du vill kontrollera och uppdatera den fasta programvaran manuellt för första gången använder du appen som professionell installatör.

Så här kontrollerar och uppdaterar du den fasta programvaran manuellt:

  1. Använd appen Wiser Home som en professionell installatör.

  2. Ladda ner den senaste fasta programvaruversionen för hubben till appen. Se Hämta hubbens fasta programvara till appen.

  3. Följ stegen i kapitlet Ansluta till hubbens tillfälliga Wi-Fi®-nätverk .

  4. När du ombeds att ansluta din hubb till ditt hemnätverk trycker du på Hoppa över (A).

  5. Du kommer att få ett popup-meddelande för att bekräfta ditt val. Tryck på Ja för att fortsätta.

  6. Tryck på Ja, kontrollera och uppdatera för att installera den senaste fasta programvaruversionen.

    OBS: Klicka på Nej, hoppa över om du vill hoppa över nedladdningen och slutföra installationen med den aktuella versionen.
  7. Här är de möjliga förhållandena:

    • Om den fasta programvaruversionen på din smartphone stämmer överens med den på hubben är installationen klar.

    • Om den fasta programvaruversionen på din smartphone inte stämmer överens med den på hubben kommer hubben automatiskt att uppdateras till den senaste fasta programvaruversionen.

      VIKTIG: Uppdateringen av den fasta programvaran kan ta en stund. Stäng inte Wiser Home-appen under denna process och se till att telefonens skärm förblir olåst. Du kan ställa in telefonens autolåsning på Aldrig i enhetens inställningar för att förhindra att skärmen låses medan uppdateringen pågår.

      Om du upplever problem med offlineuppdateringen av den fasta programvaran läser du avsnittet Felsökning: Det går inte att utföra offlineuppdatering av fast programvara.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?