SUG_SV_FI_WH-04

Energiöversikt

Vi uppskattar hur mycket energi du annars skulle ha använt, jämför den med vad du har använt och visar detta som en procentuell besparing.

Under månadens gång kan du hålla koll på dina besparingar genom att öppna appen. Dina energibesparingar uppdateras varje timme, så fluktuationer är normalt.

Systemet använder en smart algoritm för att bara räkna tiden när Wisers smarta funktioner aktivt sparade energi.

Tryck på frågetecknet (A) för mer information.

Uppvärmningstider (B):

Detta avsnitt visar hur mycket uppvärmningstid du har använt, i förhållande till utomhustemperaturen.

Temperaturerna uppdateras varje timme. Varje grön stapel visar den dagliga uppvärmningstiden under de senaste 30 dagarna. Staplarnas längd återger hur många gånger rummen krävde värme varje dag.

OBS: Det blå fältet anger den aktuella månaden och ändras till grönt när månaden är slut.

Som ny användare ser du inga gröna staplar förrän du börjar använda uppvärmningen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.