DOCA0221FR-00

F: Fonctionnement mécanique

  • Vérifiez les opérations mécaniques suivantes :

    • Ouverture et fermeture mécaniques

    • Ouverture électrique

    • Déclenchement à l'aide du bouton push-to-trip

    • Réarmement

    • Fermeture complète des pôles de l'appareil

  • Vérifiez le verrouillage et le déverrouillage des accessoires de verrouillage (par exemple, cadenas et serrures).

  • Vérifiez le câblage auxiliaire et l'isolation de tous les auxiliaires (voir la section détaillée pour plus d'informations).

  • Vérifiez le bon fonctionnement des auxiliaires de signalisation câblés et sans fil (voir la section détaillée pour plus d'informations).

  • Vérifiez la durée de vie de tous les auxiliaires.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?