DOCA0221FR-00

Baisse des performances à altitude élevée

L'altitude n'affecte pas de manière significative les caractéristiques de l'appareil en deçà de 2000 m (6600 pieds). Au-delà de cette altitude, il est nécessaire de prendre en compte la diminution de la tenue diélectrique et de la capacité de refroidissement de l'air. Le tableau suivant indique les corrections à appliquer pour les altitudes supérieures à 2 000 m (6600 pi.). Les capacités de coupure restent inchangées.

Altitude

2 000 m

(6 600 pi.)

3 000 m

(9 800 pi.)

4 000 m

(13 000 pi.)

5 000 m

(16 500 pi.)

Tension de tenue aux chocs électriques Uimp (kV) 8 7,1 6,4 5,6
Tension assignée d'isolement Ui 1 000 900 780 700
Tension assignée d'emploi Ue maximale à 50/60 Hz (V) 690 690 635 560
Courant nominal à 40 °C (104 °F) 1 x In 0,99 x In 0,96 x In 0,94 x In

Les valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?