DOCA0172ES-19

Quitar dispositivos Modbus mediante páginas web

Presentación

Es posible extraer los dispositivos Modbus del sistema Panel Server. Esto le permite descubrir el dispositivo desde otro Panel Server, por ejemplo.

Procedimiento de eliminación

Siga este procedimiento para retirar los dispositivos Modbus del sistema:

  1. Vaya a Configuración > Dispositivos Modbus > Dispositivos Modbus para ver la lista de dispositivos conectados.

  2. Seleccione el dispositivo que desea retirar del sistema.

  3. Haga clic en el icono de papelera en el lado superior derecho de la página web.

  4. Confirme el proceso de retirada.

    Resultado: una vez que el dispositivo Modbus se desconecta correctamente del Panel Server, deja de ser visible en la lista de dispositivos Modbus.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.