DOCA0172ES-19

Descubrimiento de transmisores XB5R (ZBRT)

Presentación

Los transmisores XB5R dispositivos de pulsador ZBRT inalámbricos y sin batería se pueden descubrir en el Panel Server.

Procedimiento de descubrimiento

  1. Abra la página web del Panel Server en el navegador web.

  2. Inicie sesión en las páginas web (consulte cómo acceder a las páginas web).

  3. Vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos > Detección y haga clic en Automático.

  4. Compruebe que el módulo de puesta en servicio ZBRZ1 no esté conectado a ningún dispositivo pulsador ZBRT.

  5. Haga clic en Inicio.

  6. Conecte el módulo de puesta en servicio ZBRZ1 a un dispositivo de pulsador ZBRT cada vez. Para obtener más información, consulte la Hoja de instrucciones de ZBRZ1 NNZ21729.

  7. Mantenga la conexión durante unos pocos segundos. El dispositivo ZBRT se empareja cuando el accesorio está conectado y aparece en la tabla de resultados de descubrimiento.

  8. Una vez completada la detección, puede ver la lista de los dispositivos inalámbricos detectados en la página web Configuración > Dispositivos inalámbricos > Dispositivos inalámbricos.

  9. Configure los dispositivos inalámbricos.

    NOTA: El ID virtual de Modbus asignado a los dispositivos inalámbricos se puede cambiar después de finalizar el proceso de descubrimiento.

Procedimiento de configuración

Para configurar dispositivos ZBRT con páginas web del Panel Server, proceda de la siguiente manera:

  1. Vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos para ver la lista de los dispositivos inalámbricos detectados.

    Resultado: Se muestra la lista de dispositivos detectados (con Conectado escrito en verde debajo del nombre del dispositivo).

  2. Seleccione el dispositivo en cuestión para modificar su configuración.

    Resultado: Se muestran los parámetros del dispositivo.

  3. Introduzca los datos en los campos; consulte las siguientes tablas para obtener más información acerca de los parámetros.

  4. Para guardar la configuración, haga clic en el icono de la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione Guardar.

Tablas de parámetros

Identificación

Nombre del parámetro Descripción

Nombre

Introduzca el nombre del dispositivo inalámbrico.

Etiqueta (opcional)

Introduzca la etiqueta del dispositivo inalámbrico.

Rango del dispositivo

Solo para visualización

Referencia comercial

Solo para visualización

Revisión de hardware

Solo para visualización

Familia de dispositivos

Solo para visualización

Modbus virtual

Nombre del parámetro Descripción

ID de servidor virtual

Introduzca el ID del servidor virtual Modbus.

Datos de contextualización

Nombre del parámetro Descripción

Producto (opcional)

Seleccione el producto en cuestión en la lista para indicar el propósito principal del dispositivo.

Uso (opcional)

Seleccione el uso requerido en la lista para indicar la función precisa del dispositivo.

Zona (opcional)

Seleccione la zona en la lista como datos de contextualización.

Haga clic en el icono de Configuración para:

  • Crear una nueva zona

  • Modificar un nombre de zona

  • Elimina una zona

Para obtener más información acerca de cómo crear, modificar y eliminar zonas, consulte Gestión de zonas.

Configuración del tiempo de retención para dispositivos de pulsador ZBRT1

El tiempo de retención es la longitud de tiempo que el estado del pulsador ZBRT1 permanece encendido después de pulsarlo.

Establezca el tiempo de retención de estado de botón del dispositivo pulsador ZBRT1 entre 100 y 1000 ms (valor predeterminado 500 ms) en Configuración > Dispositivos inalámbricos > Ajustes funcionales globales. Seleccione un valor de la lista.

Procedimiento de eliminación

Siga el procedimiento de eliminación para dispositivos ZBRT, descrito en Eliminación de dispositivos inalámbricos a través de páginas web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?