DOCA0172ES-19

Ajustes de red

Descripción general

Panel ServerEl cuenta con comunicación cableada e inalámbrica y permite la comunicación de red. El Panel Server ofrece las siguientes interfaces de conexión:

  • Ethernet:

    • Un puerto en el modelo Entry

    • Dos puertos en los modelos Universal y Advanced

  • Wi-Fi (excepto modelos con cableado por diseño)

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La configuración de la red se ajusta de la manera siguiente:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En las páginas web del Panel Server, en Configuración > Comunicación de red.

Seleccione la configuración de red adecuada para su sistema. En caso de ser necesario, introduzca los parámetros para cada interfaz de conexión mostrada.

Para obtener información detallada acerca de una opción de configuración de red y sus ajustes, consulte:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.