DOCA0172ES-19

Detección no selectiva de dispositivos inalámbricos

Presentación

La detección no selectiva de dispositivos inalámbricos está disponible en el software EcoStruxure Power Commission: EcoStruxure Panel Server detecta todos los dispositivos inalámbricos de la red y disponibles para la detección. La función le permite detectar un gran número de dispositivos inalámbricos al mismo tiempo.

La función Protect Plus no está disponible al detectar y poner en marcha dispositivos con el software EcoStruxure Power Commission. Para obtener más información sobre la seguridad reforzada que ofrece la función Protect Plus durante la detección, consulte Detección de dispositivos inalámbricos a través de páginas web.

Procedimiento de puesta en marcha

Para poner en marcha el EcoStruxure Panel Server con el software EcoStruxure Power Commission, haga lo siguiente:

  1. Compruebe que los dispositivos inalámbricos que deben formar parte del proyecto del EcoStruxure Panel Server están encendidos.

  2. Conecte el EcoStruxure Panel Server al PC (consulte Conexión Ethernet).

  3. Inicie el software EcoStruxure Power Commission.

  4. En la página de inicio del EcoStruxure Panel Server, haga clic en el botón CONNECT TO DEVICE.

    Resultado: cuando el EcoStruxure Panel Serverestá conectado, aparecen los parámetros de conexión (IP y dirección del EcoStruxure Panel Server).

  5. Para añadir dispositivos inalámbricos, haga clic en la tarjeta Añadir dispositivos inalámbricos.

  6. Para buscar automáticamente todos los dispositivos inalámbricos disponibles al alcance del EcoStruxure Panel Server, haga clic en la tarjeta Detección automática. Espere hasta que se detecten los dispositivos inalámbricos y se muestren en la lista de dispositivos.

    NOTA: Cuando se establece por primera vez la red IEEE 802.15.4, la operación tarda 21 segundos adicionales mientras se habilita la comunicación y se realiza la selección automática del canal (consulte la configuración).

  7. Para localizar un dispositivo en un panel de conmutación, haga clic en el icono asociado.

    Resultado: se muestra el cuadro de diálogo Buscar dispositivo y el dispositivo inalámbrico asociado parpadea en verde constantemente en el panel de conmutación.

  8. Haga clic en DETENER PARPADEO para detener el parpadeo del dispositivo una vez que se ha identificado.

  9. Haga clic en CONFIRMAR para continuar.

  10. Configure los parámetros específicos para cada dispositivo inalámbrico.

  11. Descargue los dispositivos EcoStruxure Panel Server detectados y los parámetros asociados a EcoStruxure Panel Server haciendo clic en el botón ESCRIBIR EN PROYECTO.

  12. Confirme para continuar.

    Resultado: se muestra el mensaje Escritura en proyecto completada al finalizar.

  13. En VISTA DE COMUNICACIÓN, haga clic en el diagrama de comunicación del EcoStruxure Panel Server.

  14. Para guardar los ajustes de EcoStruxure Panel Server en el proyecto, haga clic en el botón APLICAR AL SERVIDOR.

    Resultado: se muestra el mensaje Escritura en proyecto completada al finalizar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.