DOCA0172ES-20

Software EcoStruxure Power Commission (EPC)

Descripción general

EcoStruxure Power Commission es un software inteligente que le ayuda a configurar, probar y poner en marcha los productos y sistemas eléctricos de sus paneles de conmutación de forma rápida y eficiente. También permite generar un código QR especial para el panel eléctrico, que simplifica la colaboración digital con contratistas y administradores de las instalaciones mediante el uso compartido de documentación importante.

Características principales

El software EcoStruxure Power Commission realiza las acciones siguientes para los dispositivos compatibles:

  • Configuración sencilla

    • Descubra todos los dispositivos inteligentes de su panel de conmutación eléctrico.

    • Compruebe la compatibilidad del firmware e instale las actualizaciones necesarias.

    • Vea la arquitectura de comunicación y ajuste la configuración de comunicación.

    • Vea la lista de dispositivos organizados en el panel de conmutación y configure los ajustes eléctricos de los disyuntores y los contadores.

  • Pruebas avanzadas

    • Ejecute pruebas de aceptación de fábrica (FAT) e informes:

      • Pruebe interruptores automáticos MasterPacT MTZ con pruebas de curva de disparo automático y pruebas de enclavamiento selectivo de zona

      • Pruebe el cableado de comunicación y genere informes.

  • Puesta en marcha rápida

    • Ajuste la configuración sin conexión en los dispositivos mediante la función de configuración sin conexión.

    • Use funciones de operaciones en lote para varios dispositivos al mismo tiempo si desea acelerar la configuración de los ajustes.

    • Genere un informe completo del proyecto que muestre su panel de conmutación y los dispositivos relacionados, la versión del firmware y los números de serie, por ejemplo.

  • Colaboración digital

    • Cree un código QR exclusivo para todo el panel de conmutación y, a continuación, cargue toda la documentación pertinente, incluidos dibujos CAD importantes, guías del usuario, lista de materiales, diagramas unifilares, fotos y más, en el repositorio en la nube de Schneider Electric.

    • Simplifique la entrega de proyectos con la función de libro de registro digital, que facilita y agiliza el acceso de los administradores de instalaciones a información histórica y la colaboración con todos los socios del proyecto.

Si desea más información, tutoriales o el vínculo de descarga, visite la página web del software EcoStruxure Power Commission.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.