DOCA0172FR-13

DNS

Présentation

La communication TCP/IP est utilisée pour effectuer la mise en service, la collecte de données et la publication de données, ainsi que la connexion au logiciel de supervision.

Les principes généraux de communication TCP/IP, notamment les paramètres DNS et proxy, s'appliquent à Ethernet et Wi-Fi.

DNS (Domain Name System) est le système de dénomination des PC et des appareils connectés à un réseau local (LAN) ou à Internet.

Les fonctionnalités suivantes nécessitent un service DNS :

  • Connexion au cloud.

  • Proxy HTTP/HTTPS si un nom de domaine est utilisé.

  • SFTP si un nom de domaine est utilisé.

  • NTP si un nom de domaine est utilisé.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

Le DNS est configuré :
  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web de Panel Server, sous Paramètres > Communication réseau > DNS

Paramètres DNS

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web
Mode d'assignement Permet de sélectionner le mode de configuration du serveur DNS :
  • Sélectionnez Statique pour définir manuellement les adresses des serveurs principal et secondaire.

  • Sélectionnez DHCP (réglage par défaut) pour obtenir automatiquement la configuration du serveur DNS d'après le serveur DHCP.

Serveur DNS principal Permet d'indiquer manuellement l'adresse IPv4 du serveur principal lorsque le mode de configuration du serveur DNS est défini sur Statique.
Serveur DNS secondaire Permet d'indiquer manuellement l'adresse IPv4 du serveur secondaire lorsque le mode de configuration du serveur DNS est défini sur Statique.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?