DOCA0172FR-16

Entrées numériques (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Présentation

Les deux entrées numériques intégrées des Panel Server Universal PAS600L et Advanced PAS800L sont utilisées pour surveiller l’état d’un contact externe ou servent de compteur d’impulsions.

Lorsqu'il est configuré comme compteur d'impulsions, l'edge descendant de l'impulsion est compté. Les registres Modbus sont actualisés toutes les 60 secondes.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur les Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, et Advanced PAS800L.

Types d'entrées numériques

Il existe deux types d'entrées numériques :

  • Entrées numériques standard, utilisées pour enregistrer l'état d'un contact externe normalement ouvert ou normalement fermé.

  • Entrées numériques impulsionnelles, utilisées pour compter les impulsions émises par un appareil de mesure WAGES (eau, air, gaz, électricité, vapeur) conforme à la norme IEC 62052-11 (largeur d'impulsion minimum de 30 ms). Les entrées numériques à impulsions prennent en charge jusqu'à 16 impulsions par seconde, conformément aux exigences de la norme.

Chaque entrée numérique peut être configurée individuellement comme une entrée standard ou impulsionnelle.

Paramètres des entrées numériques impulsionnelles

Le poids d'impulsion et l'unité d'impulsion de chaque entrée impulsionnelle peuvent être configurés à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web Panel Server. Un compteur d'impulsions est activé lorsque l'entrée numérique correspondante est configurée en tant qu'entrée impulsionnelle.

Le poids d'impulsion doit être calculé en fonction des caractéristiques des impulsions émises par le compteur et l’unité d'élément de compteur. Pour le Panel Server, le poids d'impulsion est la valeur d'impulsion exprimée dans l'unité d'élément du compteur. Le tableau suivant donne quelques exemples :

Exemples :

Valeur d'impulsion WAGES Unité d'élément de compteur Valeur d'impulsion en unité d'élément de compteur Poids d'impulsion en pages Web

125 litres

m3

1 impulsion = 0,125 m3

0,125

1 litre

m3

1 impulsion = 0,001 m3

0,001

10 Wh

Wh

1 impulsion = 10 Wh

10

1 kWh

Wh

1 impulsion = 1000 Wh

1000

Réglage des paramètres

Les entrées numériques sont configurées comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web de Panel Server, sous Paramètres > Gestion des entrées intégrées

Paramètres des entrées numériques

Le tableau suivant décrit les paramètres des entrées numériques :

  • Entrée intégrée 1 (DI01)

  • Entrée intégrée 2 (DI02)

Paramètre Description
Appareil connecté

Permet de sélectionner le type de chaque entrée numérique (Entrée intégrée 1 (DI01)/Entrée intégrée 2 (DI02)) :

  • Non connecté

  • Compteur impulsionnel

  • E/S standard

Paramètres d'entrée standard

Le tableau suivant décrit les paramètres de Entrée intégrée 1 (DI01) ou Entrée intégrée 2 (DI02) lorsque l'entrée numérique est configurée comme E/S standard :

Type de paramètre Paramètre Description
Identification Nom

Indiquez le nom de l'entrée.

Etiquette

Indiquez le libellé de l'entrée.

Configuration Type

Affiche le type d'équipement connecté

NOTE: Ce paramètre n'est pas modifiable.
Paramètres de statut Contextualisation des E/S

Sélectionnez l'option de contextualisation dans la liste

Nom du statut

Si vous sélectionnez Personnalisé comme option de contextualisation, entrez le nom personnalisé de l'appareil.

Signification de l'entrée = 0

Affiche une valeur qui dépend de la contextualisation d'E/S sélectionnée.

Entrez vos valeurs personnalisées si vous sélectionnez l'option de contextualisation Personnalisé.

  Signification de l'entrée = 1

Affiche une valeur qui dépend de la contextualisation d'E/S sélectionnée.

Entrez vos valeurs personnalisées si vous sélectionnez l'option de contextualisation Personnalisé.

Contextualisation des données Produit

Sélectionnez le type de produit consommé dans la liste, en tant que données de contextualisation.

Usage

Sélectionnez l'utilisation dans la liste, en tant que données de contextualisation.

Paramètres de compteur d'impulsions

Le tableau suivant décrit les paramètres de Entrée intégrée 1 (DI01) ou Entrée intégrée 2 (DI02) lorsque l'entrée numérique est configurée comme Compteur impulsionnel :

Type de paramètre Paramètre Description
Identification

Nom

Entrez le nom d'entrée de l'appareil.

Étiquette

Entrez le libellé de l'entrée conformément à la plaque signalétique dans le réseau.

Configuration

Type

Affiche le type d'entrée numérique

NOTE: Ce paramètre n'est pas modifiable.
Paramètres d'impulsion

Élément de compteur

Sélectionnez un élément de compteur prédéfini ou Personnalisé dans la liste.

NOTE: Si un élément de compteur est sélectionné, l'unité de compteur, l'élément de débit et l'unité de débit sont affichés.

Nom d'élément de compteur

Entrez le nom de l'élément de compteur personnalisé.

NOTE: Affiché lorsque l’option Personnalisé est sélectionnée.

Unité de compteur

Affiche l'unité de consommation de l'élément de compteur.

NOTE: Modifiable lorsque l'option Personnalisé est sélectionnée.

Elément de flux

Affiche le nom du flux auquel l'élément de compteur est destiné.

NOTE: Modifiable lorsque l'option Personnalisé est sélectionnée.

Unité de flux

Affiche l'unité du flux de l'élément de compteur.

NOTE: Modifiable lorsque l'option Personnalisé est sélectionnée. Les résultats de flux d'un élément personnalisé sont calculés en flux par heure.

Poids d’impulsion

Saisissez le poids d'impulsion (valeur d'impulsion exprimée dans l'unité d'élément du compteur).

NOTE: En fonction de la langue de votre navigateur, pour ajouter une valeur décimale, par 'exemple 1,125, vous devrez peut-être copier et coller la valeur dans le champ.

Valeur de consommation préréglée du compteur

Le cas échéant, affectez une valeur à l'élément de compteur de consommation en tenant comptre de la valeur du poids d'impulsion.

Contextualisation des données

Produit

Sélectionnez le type de produit consommé dans la liste, en tant que données de contextualisation.

Usage

Sélectionnez l'utilisation dans la liste, en tant que données de contextualisation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?