DOCA0172FR-16

Diagnostic

Présentation

Les données de diagnostic fournissent des statistiques sur Panel Server et les équipements connectés. Les événements sont recueillis par type d’application : connexion au cloud, réseau Modbus série et réseau sans fil.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction de diagnostic est réglée sur les pages Web de Panel Server :

Diagnostic de EcoStruxure Panel Server

@M-OP: For FW2.1, consider reviewing HMI terminology to avoid sensitive terms (e.g. ‘failed connection counter’ could be replaced with ‘unsuccessful connection counter’
Paramètre Description
Informations Ethernet

Port commuté d’informations Ethernet

  • Statut de la liaison ETH1

  • Informations sur la vitesse de transmission duplex ETH1

  • Informations sur la transmission duplex ETH1

  • Statut de la liaison ETH2

  • Informations sur la vitesse de transmission duplex ETH2

  • Informations sur la transmission duplex ETH2

  • Trames reçues

  • Trames transmises

  • Erreurs de réception

  • Erreurs de transmission

  • Collisions de transmission

Informations des compteurs du client série Modbus

Affiche les compteurs de diagnostics pour le protocole Modbus-SL :

  • Messages reçus

  • Messages transmis

  • Messages expirés

  • Erreur de protocole

  • Exceptions reçues

  • Erreurs de CRC

Le bouton RAZ compteurs permet de remettre les compteurs à zéro.

Informations sur la connexion du serveur Modbus TCP/IP

Affiche les informations de connexion pour le protocole Modbus TCP/IP :

  • Nombre de connexions actives

  • Nombre maximum de connexions autorisées

  • Nombre maximum de connexions simultanées effectuées

  • Compteur des échecs de connexion

Le bouton RAZ compteurs permet de remettre le compteur à zéro.

Information sur les compteurs du serveur Modbus TCP

Affiche les compteurs de messages pour le protocole Modbus TCP/IP :

  • Messages reçus

  • Messages transmis

  • Erreurs de protocole

Le bouton RAZ compteurs permet de remettre les compteurs à zéro.

Identification sans fil (802.15.4)*

Affiche l’identification du réseau sans fil IEEE 802.15.4 :

  • ID RF

  • ID PAN (Personal Area Network)

  • ID PAN étendu

  • Adresse réseau

Statut du réseau sans fil (802.15.4)*

Affiche le statut du réseau sans fil IEEE 802.15.4 :

  • Statut du réseau

Diagnostic des équipements Modbus

Paramètre Description
Information Modbus

Affiche l’identification et les compteurs de diagnostics des équipements Modbus :

  • Données historiques d’identifiant de serveur (1-254)*

  • Messages reçus

  • Messages transmis

  • Compteur d’erreurs de protocole

  • Compteur de messages expirés

  • Compteur d’exceptions en réception

  • Compteur de connexions expirées

  • Détail des exceptions en réception

Le bouton Réinitialiser les compteurs permet de remettre à zéro les compteurs de l’équipement.

Le tableau des voies affiche des informations sur les équipements Entrée 1 et Entrée 2, le cas échéant.

Diagnostic des équipements sans fil

Paramètre Description
Identification Modbus*

Affiche l’identification Modbus :

  • Identifiant du serveur virtuel (1-254)

Indicateur de réseau sans fil*

Pour plus d’informations, reportez-vous à Annexe C.

Affiche les informations de connexion des équipements sans fil :

  • Niveau de qualité du signal

    • Faible

    • Moyen

    • Bon

    • Excellent

    Pour plus d’informations sur le calcul du niveau de qualité du signal, reportez-vous à l’Annexe C.

  • Indicateur de l’équipement

    • Indicateur de force du signal reçu (RSSI) de l’équipement*

    • Indicateur de qualité de liaison (LQI) de l’équipement*

    • Taux d’erreurs de paquets de l’équipement (PER)*

  • Indicateur Panel Server

    • Indicateur de force du signal reçu (RSSI) de l’équipement

    • Indicateur de qualité de liaison (LQI) de l’équipement

    • Taux d’erreurs de paquets de l’équipement (PER)*

  • Indicateur de liaison

    • Indicateur de force du signal reçu (RSSI) de l’équipement

    • Indicateur de qualité de liaison (LQI) de l’équipement

    • Taux d’erreurs de paquets de l’équipement (PER)*

Statut Source d’alimentation

Affiche la source d’alimentation des équipements sans fil.

Alimentation de secours*

Affiche la source d’alimentation de secours des équipements sans fil, le cas échéant.

Entrées/sorties*

Affiche les informations suivantes :

  • Nom

  • Étiquette

  • Entrée de statut

Diagnostics des équipements d’entrée intégrés (modèles PAS600L, PAS600LWD et PAS800)

Paramètre Description

Entrée intégrée

Pour une entrée numérique configurée comme Compteur d’impulsions, affiche Valeur brute du compteur

Pour une entrée numérique configurée comme Entrée standard, affiche Statut

Diagnostic de surveillance du système

Paramètre Description
Intégrité du système

Le paramètre Temps de fonctionnement indique depuis combien de temps Panel Server est opérationnel.

Le paramètre Intégrité du système indique l’état de Panel Server :

  • Nominal

  • Dégradé

Performance globale

Affiche les performances de Panel Server :

  • Utilisation CPU (en %)

  • Utilisation de la mémoire (en %)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?