DOCA0172FR-16

Désactivation permanente des réseaux sans fil

Présentation

Les modèles de Panel Server PAS600LWD et PAS600PWD sont originellement dépourvus de fonctionnalité réseau sans fil IEEE 802.15.4 ou Wi-Fi.

Les réseaux sans fil IEEE 802.15.4 et Wi-Fi peuvent être désactivés de façon permanente et simultanée dans d'autres modèles Panel Server Universal et dans les modèles Advanced. Une fois que les réseaux sans fil sont désactivés via cette commande, ils ne peuvent plus être réactivés. La commande est irréversible. Les capacités radio ne peuvent être récupérées ni par une restauration de la configuration d'usine, ni par une restauration de sauvegarde. Si un réseau IEEE 802.15.4 ou Wi-Fi est nécessaire, il faut remplacer le Panel Server.

La désactivation permanente des réseaux sans fil n'est pas enregistrée dans le fichier de sauvegarde de la configuration du Panel Server (voir section détaillée).

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Universal (sauf les modèles WD qui sont dépourvus de fonctionnalité sans fil) et Panel Server Advanced.

Réglage des paramètres

La désactivation permanente des réseaux sans fil est configurée dans les pages Web de l'EcoStruxure Panel Server, sous Paramètres > Sécurité > Management du réseau > Désactivation des réseaux sans fil.

Désactivation permanente des réseaux sans fil

AVIS
Perte définitive de la communication avec les appareils sans fil
La désactivation permanente des réseaux sans fil interdit définitivement toute communication avec les appareils sans fil. Ne suivez cette procédure que si vous avez la certitude de ne plus jamais vouloir communiquer avec des appareils sans fil à l'avenir.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de communication accidentelle.

Pour désactiver de façon permanente et simultanée les réseaux sans fil IEEE 802.15.4 et Wi-Fi dans le Panel Server, procédez comme suit :

  1. Dans la page Web Management du réseau, cliquez sur Désactivation de tous les réseaux sans-fil.

  2. Lisez attentivement le message contextuel avant de confirmer ou d'annuler la désactivation dans la fenêtre qui s'affiche.

    Résultat : Après confirmation de la désactivation, le Panel Server redémarre automatiquement. Après le redémarrage, les deux types de réseau sans fil sont désactivés de façon permanente dans le Panel Server et cela est signalé dans les pages Web. Cette désactivation est irréversible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?