DOCA0172ES-19

Desactivación permanente de las redes inalámbricas

Presentación

Los Panel Server modelos PAS600LWD y PAS600PWD no tienen funcionalidad de red inalámbrica IEEE 802.15.4 ni Wi-Fi de forma nativa.

Las redes inalámbricas IEEE 802.15.4 y Wi-Fi pueden desactivarse de forma permanente y simultánea en otros modelos de Panel Server Universal y en los modelos de Advanced. Una vez que las redes inalámbricas se deshabilitan mediante este comando, la operación no se puede deshacer. Ni un restablecimiento de los ajustes de fábrica ni una restauración de la copia de seguridad pueden volver a activar las funciones de radio. Si se requiere una red IEEE 802.15.4 o Wi-Fi, el Panel Server debe sustituirse por uno nuevo.

La desactivación permanente de las redes inalámbricas no se guarda en el archivo de copia de seguridad de la configuración del Panel Server (consulte el tema detallado).

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Universal (excepto los modelos WD, que no tienen capacidad inalámbrica) y Panel Server Advanced.

Ajuste de los parámetros

La desactivación permanente de las redes inalámbricas se configura en las páginas web EcoStruxure Panel Server, en Configuración > Seguridad > Gestión de redes > Desactivación de redes inalámbricas.

Desactivación permanente de redes inalámbricas

AVISO
Pérdida permanente de la comunicación con dispositivos inalámbricos
La desactivación permanente de las redes inalámbricas deshabilita permanentemente la comunicación con los dispositivos inalámbricos. Siga este procedimiento únicamente si tiene la seguridad de que no desea comunicarse con dispositivos inalámbricos en el futuro.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la pérdida no intencionada de la comunicación.

Para deshabilitar de forma permanente y simultánea las redes inalámbricas IEEE 802.15.4 y Wi-Fi en el Panel Server, haga lo siguiente:

  1. En la página web Gestión de redes, haga clic en Deshabilitar todas las redes inalámbricas.

  2. Lea el mensaje emergente detenidamente antes de confirmar o cancelar la desactivación en la ventana que aparece.

    Resultado: Después de confirmar la desactivación, el Panel Server se reiniciará automáticamente. Después del reinicio, ambos tipos de redes inalámbricas se desactivan permanentemente en el Panel Server y se indica tal circunstancia en las páginas web. La desactivación es irreversible.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.