EIO0000004205.07

PCI/PCIe 卡安装

使用附有 PCI/PCIe 插槽的高级主机模块时,可以安装市售的 PCI 附加卡或 PCI Express 附加卡 (PCI/PCIe 卡)。可使用以下配置安装PCI/PCIe卡。

  插槽 1 插槽 2
PCI x 1 + PCIe x 1 PCI PCIe
PCIe x 2 PCIe1 PCIe2
PCI x 2 PCI1 PCI2
注: PCI/PCIe卡的总功耗最高可达12 W,无论是安装了一个还是两个卡。

PCI/PCIe 卡尺寸

可安装的 PCI/PCIe 卡的最大尺寸如下。

  1. PCI 附加卡 (短长度)

  2. PCI Express 附加卡 (半长)

  3. I/O 支架

安装步骤

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 在有需要的地方和时候,务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。直流型号设计使用24 Vdc,交流型号设计使用100到240 Vac。在供电之前,务必检查您的装置是直流还是交流供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
静电释放
拆卸护盖前,请采取必要的防静电措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 切断主机模块的电源。
  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。
  3. 卸下PCI/PCIe插槽盖的螺钉(4个)。
  4. 按盖顶部的箭头方向滑动盖,然后将其拆下。
  5. 从接口盖上卸下螺钉,然后卸下接口盖。
  6. 插入PCI/PCIe卡,并用步骤5中卸下的螺钉将卡固定。
    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
    1. PCI/PCIe 卡

  7. 装回PCI/PCIe插槽盖并拧紧螺钉。
    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.