EIO0000004203.07

Instalación de la tarjeta PCI/PCIe

Cuando usa el Advanced Box con las ranuras PCI/PCIe conectadas, puede instalar tarjetas de expansión PCI o tarjetas de expansión PCI Express (PCI/PCIe). Puede instalar las tarjetas PCI/PCIe con la siguiente configuración.

  Ranura 1 Ranura 2
PCI x 1 + PCIe x 1 PCI PCIe
PCIe x 2 PCIe1 PCIe2
PCI x 2 PCI1 PCI2
NOTA: El consumo de energía total de las tarjetas PCI/PCIe puede ser de hasta 12 W, independientemente de si hay una o dos tarjetas instaladas.

Dimensiones de tarjeta PCI/PCIe

El tamaño máximo de las tarjetas PCI/PCIe que se pueden instalar se muestran a continuación.

  1. Tarjeta de expansión PCI (longitud corta)

  2. Tarjeta de expansión PCI Express (longitud media)

  3. Soporte de E/S

Procedimiento de instalación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DESCARGA ELECTROSTÁTICA
Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
  3. Quite los tornillos (4 piezas) de la cubierta de la ranura de PCI/PCIe.
  4. Deslice la cubierta en la dirección de la flecha en la parte superior de la misma y quítela.
  5. Quite los tornillos de la cubierta de la interfaz y retire la cubierta.
  6. Inserte la tarjeta PCI/PCIe y asegúrela con el tornillo que se quitó en el paso 5.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
    1. Tarjeta PCI/PCIe

  7. Vuelva a poner la cubierta de la ranura de PCI/PCIe y ajuste los tornillos.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.