DOCA0265ZH-04

MicroLogic Active E/EP/Ei 需量值计算

简介

MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元计算相电流和平均电流的需用值。

各最大需用值(峰值)均储存于存储器中。

定义

需用值为指定时间周期(间隔时间)内某个数量的平均值。

电流需用值计算

电流需量采用热法计算。热电流需量计算基于热响应的需量,这种热响应模仿模拟量热需量表,如下图所示:

积分时间常数(电流需量计算间隔时间)固定,设置为 15 分钟。

功率需用值计算

功率需用值的计算方法是,对一定时间周期内的功率 RMS 值执行积分运算,然后将其除以该周期的时长。其结果相当于用该时间周期内累计的电能除以该周期的时长。在 MicroLogic Active 控制单元中,功率需量根据滑块法来计算。

功率需量计算间隔固定设置为 15 分钟。

在功率需量计算间隔时间结束时,以及在随后每隔该间隔时间的十分之一时长(即,每隔 1 分 30 秒)时:

  • 计算和更新该间隔时间内的需用值。

  • 以新的间隔时间初始化新需用值的计算。

    • 排除上一个间隔时间的第一个十分之一时长内的那部分

    • 加上最后一个十分之一时长内的那部分

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?