DOCA0265ZH-04

Go2SE 登录页

@TW: topic shared between DOCA0265, DOCA0284 and DOCA0285

@experts: go2se landing page has changed; topic will be updated in the next revision of the guide

简介

在智能手机运行 QR 码读码器且连接到互联网的情况下,扫描 MasterPacT MTZ 断路器正面的 QR 码时,会显示 Go2SE 登录页。

登录页显示:

  • 有关 MicroLogic Active 控制单元的信息,包括可追溯性信息。

  • MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 Zigbee ID 和安装代码。

  • 菜单列表。

登录页描述

可以通过 AndroidiOS 智能手机访问登录页。两者显示的菜单列表相同,但在简介中略有不同。

下图为 Android 智能手机上显示的登录页:

  1. MicroLogic Active 控制单元的商业型号

  2. MicroLogic Active 控制单元的类型

  3. MicroLogic Active 控制单元的序列号

  4. 登录页菜单。详细信息见下文的菜单描述。

  5. 链接到 Schneider Electric 产品注册中心以注册您的产品

  6. 可下载的应用程序

序列号

序列号通过对 MicroLogic Active 控制单元的生产日期和地点进行编码提供可追溯性。

Zigbee ID 和安装代码

单击更多详情以获取 Zigbee ID 和安装代码。如果使用选择性发现,则使用 Zigbee ID 来发现带 Panel Server 的 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

Zigbee ID(IEEE 地址)是 16 位的十六进制数,例如 8C6FB9FFFEF7A574

安装代码是 36 位的十六进制数,例如 1F4A547964BC254A1F4A547964BC254ABC12

特性

选择此菜单,即可访问产品说明书,其中包含与 MicroLogic Active 控制单元有关的详细信息。

文档

选择此菜单,即可访问 MasterPacT MTZMicroLogic Active 技术出版物,包括:

  • 证书

  • 合规声明

  • 视频教程

  • 说明书

  • 用户指南

mySchneider 应用程序

选择此应用程序,即可访问可以通过 AndroidiOS 智能手机下载的 Schneider Electric 客服移动应用程序 mySchneider。有关智能手机的兼容性,请查看应用商城。客服应用程序提供了自助说明,并让您轻松获得专家支持和信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?