维护计划
概述
MicroLogic Active 控制单元提供帮助安排预防性维护工作的信息。
它监控执行的维护计划并在制造商维护时间要到时生成事件来提醒。
工作原理
MicroLogic Active 控制单元会生成提示制造商维护时间到的事件。
制造商维护计划事件从断路器的装配日期开始计算。
预定义事件
该维护计划功能生成下列事件:
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
---|---|---|---|
0x1482 (5250) |
3 个月内的 计划制造商维护 |
诊断 |
中 |
建议操作
代码 |
事件 |
建议操作 |
---|---|---|
0x1482 (5250) |
3 个月内的 计划制造商维护 |
计划在三个月内执行制造商预防性维护。如要计划维护、编辑报告以及跟踪维护操作,可以使用 EcoStruxure Facility Expert 应用程序。 |