简介
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧闪光危险
请勿将版本低于
004.000.000 的 MicroLogic Active 控制单元安装在性能级别为 L1 或 H3 的 MasterPacT MTZ 断路器上。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本指南中所述的更换程序特别适用于:
-
将 MasterPacT MTZ 断路器中嵌入的 MicroLogic Active 控制单元更换为另一个 MicroLogic Active 控制单元。
-
拆除和重新安装 MasterPacT MTZ 断路器中嵌入的 MicroLogic Active 控制单元,例如在附件更换期间。
在所有情况下,重新安装 MicroLogic Active 控制单元后,必须执行更换程序,然后执行强制测试。
更换过程
|
阶段 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
准备更换. |
|
2 |
|
|
3 |
在工作现场,使用设备前请准备 MasterPacT MTZ1 断路器或 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器。 |
|
4 |
|
|
5 |
测试更换用 MicroLogic Active 控制单元: |
|
6 |
|
|
7 |
MicroLogic Active 更换视频
如要访问有关 MicroLogic Active 控制单元更换的演示视频,请单击此处,扫描二维码,或将链接复制粘贴到您的 Web 浏览器:
危险