分闸功能
简介
MicroLogic Active 控制单元可接收和处理电气分命令。分闸时将生成一个事件。
工作原理
分闸命令可通过下列方式发送:
-
直接通过机械分闸按钮。
-
通过本地外部分闸按钮。
-
远程通过 MicroLogic Active 控制单元管理的远程命令。
分闸命令优先于合闸命令。分闸命令活动期间,将不考虑任何合闸命令。
可维持外部按钮发出的 MN 或 MX 线圈的分闸命令,以便强制断路器处于分闸位置并拒绝任何合闸命令。MicroLogic Active 分闸命令不可维持。
管理分闸功能
![]() |
---|
电击、爆炸或电弧闪光危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
MicroLogic Active 控制单元管理通过下列方式发出的分闸命令:
-
通过 Modbus 协议连接到通讯网络的服务器或远程控制器。有关通过 Modbus 协议的通讯,请参阅 DOCA0384•• MasterPacT、ComPacT、PowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南。
-
IFE/EIFE 网页。请参阅相关文档:
-
DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南
-
DOCA0142•• Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南
-
DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南
-
-
连接到 ULP 系统的 FDM121 显示器。请参阅 DOCA0088••Enerlin'X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南。
预定义事件
该功能生成下列预定义事件:
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
---|---|---|---|
0x1000 (4096) |
|
操作 |
低 |
0x0410 (1040) |
|
操作 |
低 |