DOCA0265ZH-04

选择性

设备之间的协调

上游设备和下游设备之间的协调(特别是选择性)对优化运行的连续性至关重要。MicroLogic Active 控制单元上设置保护功能的大量选项可提高断路器之间的自然协调性。

可使用三种选择技术:

  • 电流选择性,对应于长延时过流保护阈值的等级。

  • 时间选择性,对应于短延时过流保护阈值的等级。

  • 能量选择性,对应于断路器能量水平的等级:它适用于高强度短路电流。

选择性规则

选择性规则取决于:

  • 上游和下游安装的断路器上控制单元的类型:电子式或热磁式。

  • 设置的精度。

过流保护的选择性

对于过流保护,电子式控制单元之间的选择性规则如下:

  • 电流和时间选择性:

    • 在上游断路器 Q1 上控制单元长延时保护的 Ir 阈值与下游断路器 Q2 上控制单元的相应阈值之间,使用大于或等于 1.3 的 Ir Q1/Ir Q2 比率便已足够。

    • 上游断路器 Q1 上控制单元长延时保护的 tr 时间延迟等于或大于下游断路器 Q2 上控制单元的相应值。

    • 在上游断路器 Q1 上控制单元短延时保护的 Isd 阈值与下游断路器 Q2 上控制单元的相应阈值之间,使用 1.5 的比率便已足够。

    • 上游断路器 Q1 上控制单元短延时保护的 tsd 时间延迟大于下游断路器 Q2 上控制单元的相应值。

    • 如果上游断路器处于 I2t 关闭位置,下游断路器不得处于 I2t 开启位置。

  • 电能选择性通过断路器的设计和制造特性提供。选择性限值只能由制造商指定。

接地故障保护选择性

对于接地故障保护,仅时间选择性规则应适用于 Ig 保护阈值和 tg 时间延迟:

  • 在上游断路器 Q1 上控制单元接地故障保护的 Ig 阈值与下游断路器 Q2 上控制单元的相应阈值之间,使用 1.3 的比率便已足够。

  • 上游断路器 Q1 上控制单元接地故障保护的 tg 时间延迟大于下游断路器 Q2 上控制单元的相应值。

  • 如果上游断路器处于 I2t 关闭位置,下游断路器不得处于 I2t 开启位置。

选择性限值

根据断路器额定值和保护参数设置的等级,选择性可以:

  • 限制(部分选择性)为小于最大预期短路电流的值。

  • 是完全的(完全选择性),在执行时不考虑短路电流的值。

选择性表

Schneider Electric提供了选择性表,其中显示了其整个断路器系列各断路器之间的选择性类型(部分或完全)。有关更多信息,请参阅 LVPED318033EN Complementary Technical Information

I2t ON/OFF 功能

使用 I2t 反时曲线功能提高断路器协调性。当上游或下游安装了仅采用反时曲线的保护设备(如保险丝保护设备)时使用它。

I2t OFF

I2t ON

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?