执行初级注入测试
描述
![]() |
---|
电击、爆炸或电弧闪光危险
执行初级注入测试,以检查 MicroLogic Active 控制单元是否能够提供标准保护功能。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
必须进行初级注入测试,以确认脱扣系统正确连接,以及 MicroLogic Active 控制单元能够提供标准保护功能,例如在电网发生事故时使断路器脱扣。通过将受控电流从外部电源注入断路器的一次电路中来执行测试。
准备初级注入测试
MasterPacT MTZ1 和 MasterPacT MTZ2 断路器的初级注入测试套件接线图如下图所示。
在 R1 和 CTR1 之间使用 2.5 mm2 电缆。
B1 |
MCB 断路器 10 A |
T1 |
变压器 250 VA |
B2 |
MCB 断路器 16 A |
CTR1 |
控制继电器 |
P.B. |
按钮 |
R1 |
电阻 300 W - 2.2 Ω |
J1 |
用于连接到一极的上游和等效下游的夹头 |
材料单
Schneider Electric 建议对 MasterPacT MTZ1 和 MasterPacT MTZ2 断路器使用初级注入测试套件的下列组件。
示意图参考 |
项目 |
供应商 |
型号 |
数量 |
---|---|---|---|---|
B1 |
断路器 DT40 – 10 A + Vigi 30 mA |
Schneider Electric |
A9D55610 |
1 |
T1 |
变压器 250VA 220 Vac – 24 Vac |
BLOCK |
FST 250/24 |
1 |
B2 |
断路器 DT40 – 16 A + Vigi 30 mA |
Schneider Electric |
A9N21025+ A9N21454 |
1 |
CTR1 |
辅助 Zelio 继电器 |
Schneider Electric |
RSB2A080B7 |
1 |
P.B |
带常开触点的按钮 |
Schneider Electric |
XB4BL41 |
1 |
R1 |
电阻器 2.2 Ω - 300 W |
WIDAP |
160169 |
1 |
Conrad |
1525215 |
1 |
||
J1 |
夹头 |
GRELUMA |
ZL373LUM |
2 |
– |
用于万用表连接的端子块 |
Schneider Electric |
47075 |
2 |
执行初级注入测试
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
开始之前,请断开断路器与配电盘网络的连接。 |
2 |
通过将弹簧储能手柄下拉七次,来使机构储能。 |
3 |
按下断路器正面的合闸按钮,以使断路器合闸。 |
4 |
如上面的接线图所示,使用夹头 (J1) 将断路器的一次电路连接到套件。
将外部电源连接到其中一极的上游和下游。 |
5 |
|
6 |
按下该按钮,以将电流注入断路器。 |
7 |
等到电压读数大于 1 Vdc。 |
8 |
如果测得的电压大于 1 Vdc,则测试通过。 |