DOCA0265ZH-04

HMI 显示模式

简介

MicroLogic Active 控制单元 HMI 支持以下显示模式:

  • 快速查看模式,可显示选择的屏幕

  • 树形导航模式,用于通过菜单结构访问所有屏幕

注: 快速查看和树形导航显示模式均会被事件消息覆盖。

快速查看模式

MicroLogic Active 控制单元键盘不活动 3 分钟之后,快速查看模式激活。

在快速查看模式下,显示屏将反复地循环滚动浏览选择的屏幕。

树形导航模式

在树形导航显示模式下,可使用导航按钮在菜单结构中导航。“树形导航”显示模式可显示一个菜单网络,包括监测值和可编辑配置设置。

树形导航可从 LSIG 主屏幕 访问,方法是按下导航按钮 OKBack向上向下之一。

请参阅 MicroLogic Active 本地 HMI 说明,了解如何使用 HMI 按钮进行下列操作:

  • 导航菜单结构

  • 访问和编辑设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?