DOCA0265ZH-04

节能维护设置 (ERMS)

简介

ERMS 功能用于降低瞬时过流保护设置,以便于断路器能够在发生短路时尽快脱扣。当通电设备附近有具备相关资质的电气人员时,最大程度缩短短路与脱扣之间的间隔时间,有助于降低人身伤害风险。

ERMS 功能已启用时,ERMS 保护设置取代标准瞬时过流保护设置。

可用性

ERMS 功能适用于 IEC 标准的 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 控制单元。

工作原理

ERMS 功能可以利用 ERMS 按钮启用或禁用。

ERMS 功能已启用的情况下:

  • ERMS LED (A) 亮蓝灯。

  • LSIG 主屏幕 为蓝色。

  • “快速查看”屏幕为蓝色。

  • 所有其他屏幕都不为蓝色。

用例示例

电气系统的运行条件应遵守相应的国家规定(例如,美国 NPFA70E 和欧洲 EN 50110)。这些规定要求在进行任何操作之前先评估电气风险。评估必须指定何时应该实施和启用 ERMS 功能。

电气系统在可能的情况下都应断电。在未关闭和固定配电盘的所有门或面板的情况下,在带电部件附近工作时,可启用 ERMS 功能来减少短路故障造成的影响。必须针对每种情况执行特定的风险评估,即使在使用 ERMS 功能时也是如此。

下表给出了在配电盘内部或附近的使用用例,在这些情况下建议启用 ERMS 功能。这些建议基于如下假设而提出:

  • ERMS 功能嵌入在所述配电盘供电侧的上游设备中

  • 配电盘只有一个电源。

运行

位置

在配电盘的备用槽中添加设备

配电盘内

热检查

配电盘内

在配电盘内测量读数,需要打开门或面板

配电盘内

使用便携设备进行测量(例如,是否有电压、相位旋转、电能质量)

配电盘内

设备初次加电或再次加电

在电气室中,距配电盘的距离小于 0.3 m (12 in)

使用挂锁或钥匙解锁设备

在电气室中,距配电盘的距离小于 0.3 m (12 in)

设备合闸

在电气室中,距配电盘的距离小于 0.3 m (12 in)

启用 ERMS 功能

ERMS 功能可以利用 ERMS 按钮启用。请参阅 启用 ERMS 功能

禁用 ERMS 功能

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
禁用 ERMS 前:
  • 仔细检查工作区域,移除设备中遗留的一切工具和物体。
  • 确保所有人员远离设备,且设备、门和盖均设置到位。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

ERMS 功能可以利用 ERMS 按钮禁用。请参阅 禁用 ERMS 功能

ERMS 设置

ERMS 功能已启用时,标准瞬时过流保护设置被缺省 ERMS 瞬时过流保护设置覆盖:

保护功能

设置

单位

缺省 ERMS

MicroLogic Active 类型

瞬时过流保护

Ii

A

2.0 x In

MicroLogic Active 5.0 and 6.0

1.5 x Ir

MicroLogic Active 2.0

瞬时过流保护的缺省 ERMS 设置无法修改。

其他保护功能使用标准保护设置。

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x0C03 (3075)

ERMS 已启用

保护

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?