DOCA0265ZH-04

电源

MicroLogic Active 电源

MicroLogic Active 控制单元通过内部电流互感器 (CT) 的电流供电。

  • MicroLogic Active 控制单元的标准保护功能通过内部电流供电运行。

  • 如果负载电流超过额定电流 In 的 20%,内部电流供电为 MicroLogic Active 控制单元的全部功能提供电源。

为了在负载低于额定电流 In 的 20% 时向 MicroLogic Active 控制单元提供电源,并维持 MicroLogic Active 控制单元的全部功能,可以使用可选外部电源。

警告
24 VDC 系统不符合 SELV 要求的风险
  • 使用 24 Vdc 非 SELV(安全特低电压)电源对 MicroLogic Active 控制单元供电,期间请注意极性。
  • 请勿将 MicroLogic Active 控制单元连接到 24 Vdc SELV 系统,否则,MicroLogic Active 控制单元与主电路之间便没有双重或加强绝缘。例如,不得使用 MicroLogic Active 控制单元的非 SELV 24 Vdc 电源向 MicroLogic X 控制单元或 SELV 通讯模块供电。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

外部电源包括:

  • 永久电源:外部 24 Vdc 流非 SELV(安全特低电压)电源。

  • 连接到 MicroLogic Active 控制单元 USB-C 端口的临时电源:

    • 外部 Mobile Power Pack,通过 USB 连接。

    • Android 智能手机,通过 USB OTG 连接。

    • PC,通过 USB 连接。

每种外部 MicroLogic Active 电源的详细说明见下文。

BCIM 电源

警告
24 VDC 系统不符合 SELV 要求的风险
  • 使用 24 Vdc SELV(安全特低电压)电源对 ULP 端口模块或 ULP 模块供电,期间请注意极性。
  • 请勿使用同一电源对 MicroLogic Active 控制单元和 ULP 端口模块供电,亦不得如此对为 BCIM 模块供电的 ULP 模块供电。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

BCIM 模块由 ULP 端口模块或连接到 COM 端子块(例如 IFEIFM 接口)的 ULP 模块的 24 Vdc SELV(安全特低电压)电源供电,具体取决于相应架构。该电源必须独立于 MicroLogic Active 控制单元电源。

有关更多信息,请参阅 DOCA0387•• 用于 MicroLogic Active 控制单元的断路器通讯和隔离模块 (BCIM) - 用户指南

外部电源建议

外部 24 Vdc 电源使用建议:

  • 同一 24 Vdc 电源可用于多个 MicroLogic Active 控制单元的供电,具体取决于系统的总体功率要求。

  • 采用单独的 24 Vdc 电源为 MN/MX/XF 线圈或 MCH 储能马达供电。

  • 请勿使用同一 24 Vdc 电源对 MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块供电。

建议的 24 Vdc 电源

有关 推荐的 24 Vdc 电源的说明,请参阅 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

Mobile Power Pack

Mobile Power Pack 是一种外部电池,它能够对 MicroLogic Active 控制单元进行临时供电。

可通过 Mobile Power Pack 使用 MicroLogic Active 显示屏和键盘,以便在 MicroLogic Active 控制单元供电中断时进行设置和显示。

外部 Mobile Power Pack 可以使用 USB 电缆(RS PRO,型号 182-8848)连接到 MicroLogic Active 控制单元上的 USB-C 端口。

按压测试按钮一分钟可检查 Mobile Power Pack 的充电水平。Mobile Power Pack 上的指示灯亮起,指示剩余电量。

内部电池

MicroLogic Active 控制单元没有任何其他供电时,内部电池为下列功能供电:

  • 脱扣原因 LED

  • 状态栏

  • 内部时钟(日期和时间)

  • 维护计划功能

内部电池由电池条保护。切记在操作前取下电池条。有关电池条拆除的信息,请参阅相关文档中的 MasterPacT MTZ 断路器说明书。

功率消耗

下表列出了 MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块的功耗:

模块

典型功耗(24 Vdc,20 °C/68 °F)

最大功耗(21.6 Vdc,60 °C/140 °F)

用于 MasterPacT MTZ 断路器的 MicroLogic Active 控制单元

带有外部 24 Vdc 电源

200 mA

250 mA

通过 USB-C 端口供电

400 mA

500 mA

用于 MasterPacT MTZ 断路器的 ULP 端口模块

仅对带通讯功能的 BCIM 模块供电

25 mA

32 mA

仅对带通讯和 I/O 功能的 BCIM 模块供电

125 mA

232 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?