DOCA0265ZH-04

保护设置程序

保护设置会话

设置标准保护功能的程序符合 UL489SE,并采用独占编辑会话以及用于提交和应用标准保护设置变更的两步式程序。

保护功能的访问受 PIN 码保护。

标准保护功能为:

  • 长时间过流保护

  • 短时间过流保护

  • 瞬时过流保护

  • 地线故障保护

  • 中性线保护

有两种保护设置模式可用:

  • 快速设置模式

  • 微调模式

设置模式的可用性取决于标准保护设置的类型,相关说明见 标准保护功能

如果 MicroLogic Active 控制单元电源中断,请使用 Mobile Power PackMicroLogic Active HMI 上启用保护设置程序。

使用快速设置模式设置保护设置

下面的示例说明如何使用快速设置模式设置接地故障保护:

步骤

操作

屏幕

1

用一字螺丝刀撬开密封,掀开保护设置按钮的护罩。

2

按下保护设置按钮。

注: 如要取消设置并退出标准设置菜单,可在以下程序中随时按下保护设置按钮。

3

OK

如果已创建 SecurityAdmin 帐户,则会打开 PIN 码菜单。

如果尚未创建 SecurityAdmin 帐户,请参阅 设置 PIN 码

4

按照以下方式输入 PIN 码:

  • 按向上和向下按钮可将所选数字增加或减少一。
  • OK 确认当前数字值,并移动到右侧的下一个数字。
  • Back 回到左侧前一个数字。

5

在到达最右边数位后,按 OK,确认 PIN 码并进入编辑会话。

注: 不活动时间超过 5 分钟后,编辑会话关闭,显示恢复为 LSIG 主屏幕

6

标准设置菜单打开。

  • 每个标准保护功能都由一个灰色背景中带单字母(LSI GN)的标签表示。

  • 灰色背景表示参数可编辑。

  • 每个保护功能的参数都显示在标签旁边。

  • 在灰色背景上显示的参数表示已选择该参数以进行编辑。

7

按向下按钮选择 G 区域中的 I²ttg 参数。

8

OK 编辑 I²t 参数。

9

I²t 设置菜单显示出来。在本示例中,选择了 I²t OFF

10

按向上按钮选择 I²t ON

OK 确认 I²t ON 选择,并编辑 tg 参数。

11

接地故障 tg 快速设置菜单显示出来。

注: 如果两种设置模式均适用于所选保护设置,则设置模式菜单打开,您必须选择快速设置模式。

12

按向上和向下按钮在可用设置中滚动。

OK,确认新设置。

13

标准设置菜单显示出来。已修改但未应用的参数设置显示为黄色。

14

使用向上、向下和 OK 按钮选择要编辑的下一个参数,并从步骤 8 开始重复。

15

要应用新设置,请使用向下按钮滚动到应用设置

16

OK 以应用新设置。

应用设置菜单打开。

17

使用向下按钮执行以下操作之一:

  • 向下滚动至确认,然后按 OK 以确认您要应用新设置。

  • 向下滚动至放弃,然后按 OK 以确认您要放弃新设置。

18

如果在步骤 17 中选择确认,则在延迟后,屏幕将显示包含新设置的 LSIG 主屏幕

19

如果在步骤 17 中选择放弃,屏幕将会显示确认菜单,要求您确认您要退出设置。

执行以下操作之一:

  • OK 确认您要退出设置。返回最初从中发出请求的屏幕。

  • 使用向下按钮向下滚动到取消,然后按下 OK 继续编辑。这将可您返回步骤 13。

20

关上并密封保护设置按钮的护罩。

使用微调模式设置保护设置

下面的示例说明如何使用微调模式设置长延时过流保护:

步骤

操作

屏幕

1

用一字螺丝刀撬开密封,掀开保护设置按钮的护罩。

2

按下保护设置按钮。

注: 如要取消设置并退出标准设置菜单,可在以下程序中随时按下保护设置按钮。

3

OK

如果已创建 SecurityAdmin 帐户,则会打开 PIN 码菜单。

如果尚未创建 SecurityAdmin 帐户,请参阅 设置 PIN 码

4

按照以下方式输入 PIN 码:

  • 按向上和向下按钮可将所选数字增加或减少一。
  • OK 确认当前数字值,并移动到右侧的下一个数字。
  • Back 回到左侧前一个数字。

5

在到达最右边数位后,按 OK,确认 PIN 码并进入编辑会话。

注: 不活动时间超过 5 分钟后,编辑会话关闭,显示恢复为 LSIG 主屏幕

6

标准设置菜单打开。

  • 每个标准保护功能都由一个灰色背景中带单字母(LSI GN)的标签表示。

  • 灰色背景表示参数可编辑。

  • 每个保护功能的参数都显示在标签旁边。

  • 在灰色背景上显示的参数表示已选择该参数以进行编辑。

7

在本示例中,选择 L(长延时过流保护设置)区域中的 Ir 参数进行编辑。

8

OK 编辑 Ir 参数。设置模式菜单打开。

按向下按钮选择微调模式。

注: 如果所选保护设置只有一个设置模式可用,则不会打开设置模式菜单,而是会打开所选择的保护设置菜单。

9

OK

长延时 Ir 微调菜单显示出来,光标位于第一个数字上。

第一个数字显示为白色,表示已经选中进行编辑。

10

按向上和向下按钮可将所选数字增加或减少一。

  • OK 确认当前数字值,并移动到右侧的下一个数字。

  • Back 回到左侧前一个数字。

11

在最右边的数字位按下 OK,以确认新参数设置。

12

标准设置菜单显示出来。已修改但未应用的参数设置显示为黄色。

13

使用向上、向下和 OK 按钮选择要编辑的下一个参数,并从步骤 9 开始重复。

14

要应用新设置,请使用向下按钮滚动到应用设置

15

OK 以应用新设置。

应用设置确认菜单打开。

16

使用向下按钮执行以下操作之一:

  • 向下滚动至确认,然后按 OK 以确认您要应用新设置。

  • 向下滚动至放弃,然后按 OK 以确认您要放弃新设置。

17

如果在步骤 16 中选择确认,则在延迟后,屏幕将显示包含新设置的 LSIG 主屏幕

18

如果在步骤 16 中选择放弃,屏幕将会显示确认菜单,要求您确认您要退出设置。

执行以下操作之一:

  • OK 确认您要退出设置。返回最初从中发出请求的屏幕。

  • 使用向下按钮向下滚动到取消,然后按下 OK 继续编辑。这将可您返回步骤 12。

19

关上并密封保护设置按钮的护罩。

弹出通知

下表显示了,在编辑保护设置时,如果显示弹出通知,必须如何操作:

消息

描述

操作

访问被拒绝。已打开另一个会话

由于已通过别的接口打开了会话,因此无法打开编辑会话来设定保护设置 。

@experts: confirm it’s the LSIG 主屏幕

OK,以确认信息并回到 LSIG 主屏幕,保护设置仅供显示,可在树形导航模式下的保护菜单中查看。只要通过另一个接口打开了会话,就无法进行设置。请稍后再试。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?