DOCA0265ZH-04

进行设置前准备 MasterPacT MTZ 断路器

准备 MasterPacT MTZ 固定式断路器

步骤

操作

1

在设备表面或内部作业之前,请关闭设备的全部电源。

2

使用规格适当的电压传感设备确认电源已关闭。

3

按下分闸按钮,使断路器分闸。

4

确认位置指示器显示设备处于 OFF 状态,并且机构已释能。

准备 MasterPacT MTZ 抽出式断路器

危险
设备掉落风险
  • 确保吊装设备有足够的吊装能力来吊起设备。
  • 关于吊装设备的使用,请遵循制造商说明。
  • 穿戴安全帽、安全鞋和厚手套。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

步骤

操作

1

在设备表面或内部作业之前,请关闭设备的全部电源。

2

使用规格适当的电压传感设备确认电源已关闭。

3

按下分闸按钮,使断路器分闸。

4

将断路器安装在抽架中。

5

将断路器摇进到测试位置。

6

确认位置指示器显示设备处于 OFF 状态(处于测试位置),并且机构已释能。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?