DOCA0265ZH-04

合闸功能

简介

MicroLogic Active 控制单元可接收和处理电气合闸命令。合闸时将生成一个事件。

工作原理

合闸命令可通过下列方式发送:

  • 直接通过机械合闸按钮。

  • 通过本地外部合闸按钮。

  • 远程通过 MicroLogic Active 控制单元管理的远程命令。

分闸命令优先于合闸命令。分闸命令活动期间,将不考虑任何合闸命令。

管理合闸功能

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器合闸或者接通电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请维修下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

MicroLogic Active 控制单元管理通过下列方式发出的合闸命令:

下面的图形和表格概述了管理合闸指令的控制逻辑:

CB 分闸

断路器分闸

启用通过 BCIMXF 控制

启用通过 BCIM 模块对 XF 线圈的控制。

Auto Local

控制模式为 Auto Local

FDM121 合闸

来自 FDM121 显示器的合闸命令

Auto Remote

控制模式为 Auto Remote

COM 合闸

来自服务器或远程控制器的合闸指令

网页合闸

来自 IFE/EIFE 网页的合闸命令

合闸

MicroLogic Active 合闸命令(至 XF 通讯合闸线圈)

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1001 (4097)

断路器合闸

操作

0x0411 (1041)

合闸命令已发送到 XF 线圈

操作

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?