日期与时间
简介
MicroLogic Active 日期和时间用于事件时间戳,以便提供时间顺序。
MicroLogic Active 控制单元和智能模块单元 (IMU) 的其他 ULP 模块(BCIM 模块、EIFE 或 IFM 接口)的日期和时间同步。设置一个模块的日期和时间即可设置 IMU 的所有模块的日期和时间。
手动设置日期和时间
可以手动设置 MicroLogic Active 日期和时间:
-
在 MicroLogic Active 显示屏上从 树形导航菜单 的 进行设置。
-
使用连接到 IFM 或 EIFE 网页的 Web 浏览器进行设置。
预定义事件
手动设置日期和时间时生成下列事件:
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
---|---|---|---|
0x1107 (4359) |
日期与时间已设置 |
操作 |
低 |