DOCA0265ZH-04

Zigbee 无线通讯

描述

Zigbee 是一种基于 IEEE 802.15.4 标准的低功率无线通讯协议。

Zigbee 无线通讯仅在 MicroLogic Active AP/EP 控制单元上可用。

MicroLogic Active AP/EP 控制单元已通过 Zigbee 3.0 认证。

使用 Zigbee 无线通讯,您可以从 Panel Server Advanced (PAS800)Panel Server Universal (PAS600)Panel Server Entry (PAS400) 访问 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

通过 Zigbee 无线技术传输的数据利用 AES 128 位加密算法加密。

下图举例显示了包含 MicroLogic Active 控制单元和 Panel ServerZigbee 无线通讯架构。

以太网

Zigbee 无线通讯

A Panel Server 网页

B EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) 软件

C EcoStruxure Power Operation (PO) 软件

配有电能管理软件的 D POI Plus 工业工作站

E Panel Server

F 配备有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 断路器

G 配备有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2 断路器

可用数据

危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
  • 在设备上或设备内部工作前,切勿仅依赖 Zigbee 无线通讯提供的断路器状态。
  • 切勿仅依赖 Zigbee 无线通讯提供的 ERMS 状态。在设备上或设备内部进行操作之前,利用蓝色 ERMS LED 检查 ERMS 状态。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

下列 MicroLogic Active AP/EP 控制单元数据可通过 Zigbee 无线通讯获得:

  • MicroLogic Active 控制单元的设备标识信息

  • 电气网络设置

  • 断路器状态

  • 断路器脱扣原因

  • 断路器 ERMS 状态

  • 断路器报警状态

  • 断路器健康状态

  • 测量信息

  • Zigbee 连接质量

使用 Zigbee 无线通讯的先决条件

TBC@Osman+Zigbee experts: clarify the use of Zigbee ID vs Zigbee 安装代码 here, on go2se page and on the HMI

建立 Zigbee 无线通讯的前提条件:

  • Panel Server 必须打开。

  • MicroLogic Active AP/EP 控制单元和 Panel Server 必须相距较近。

  • 如果使用选择性发现,则必须使用 Zigbee ID,才能建立 Zigbee 无线通讯。通过以下方法之一获取 Zigbee ID:

    • 扫描 MicroLogic Active AP/EP 控制单元上的二维码转至 Go2SE 登录页,其中显示了 Zigbee ID 和安装代码

    • MicroLogic Active 显示屏上从 树形导航菜单配置 > 通讯 > Zigbee > 识别读取 Zigbee ID

注: 建议 MicroLogic Active AP/EP 控制单元由外部 24 Vdc 电源供电,以避免在负载低于额定电流 In 的 20% 时通讯丢失。

发现 MicroLogic Active 控制单元

通过 Panel Server 上的 EcoStruxure Power Commission 软件发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。请参阅配备有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器用户指南的“调试”章节。

删除 MicroLogic Active 控制单元

MicroLogic Active AP/EP 控制单元从 Panel Server 网页中删除。请参阅 DOCA0172••EcoStruxure Panel Server - 用户指南

诊断和排除 Zigbee 无线通讯问题

问题描述

可能原因

解决方法

无法发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

MicroLogic Active AP/EP 控制单元可能已经连接到别的 Panel Server

MicroLogic Active AP/EP 控制单元从网络中删除。

Panel Server 尚未开始发现过程。

Panel Server 上验证发现和允许列表。

未连接 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

Panel Server 使用选择性发现,而 MicroLogic Active AP/EP 控制单元不在选择列表中。

确认 Panel Server 选择列表中的 RFID 与从 MicroLogic Active AP/EP 控制单元 Go2SE 登陆页面读取的 Zigbee ID 相同

MicroLogic Active AP/EP 控制单元已连接到 Panel Server,进而导致了按键更改。

Panel Server 复位为出厂设置并重新扫描。

MicroLogic Active AP/EP 控制单元已连接,但 Zigbee 信号丢失。

MicroLogic Active AP/EP 控制单元中的故障。

重启 MicroLogic Active AP/EP 控制单元

由于与 Panel Server 的距离过远,Zigbee 信号太弱。

尽量缩短 MicroLogic Active AP/EP 控制单元和 Panel Server 之间的距离。

信息不可用或受限。

连接到同一通道的设备过多。

使用 Panel Server 更改某些设备的通道。

无法删除 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

Panel Server 可能正在扫描 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

Panel Server 发送休假请求。

MicroLogic Active AP/EP 控制单元可能在删除后重连。

Panel Server 发送休假请求。

预定义事件

该功能生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1421 (5153)

无效 PowerTag 通讯

诊断

中等

0x1423 (5155)

与网关的 Zigbee 通讯丢失

诊断

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1421 (5153)

无效 PowerTag 通讯

同时按下 5 个按钮(即 OKBackUpDown),重启控制单元。如果无法解决问题,请联系 Schneider Electric Support

0x1423 (5155)

与网关的 Zigbee 通讯丢失

通过网关和检查配电盘来检查通讯。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?