MicroLogic Active E/EP/Ei 电能测量
简介
MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元可通过电能表计算不同类型的电能并提供下列数值:
-
总有功电能 Ep、提供(到负载中)的有功电能 Ep delivered 以及接收(到负载外)的有功电能 Ep received
-
各相提供(到负载中)的有功电能:Ep1 delivered、Ep2 delivered 和 Ep3 delivered
-
各相接收(到负载外)的有功电能:Ep1 received、Ep2 received 和 Ep3 received
-
总有功电能 Eq、提供(到负载中)的无功电能 Eq delivered 以及接收(到负载外)的无功电能 Eq received
-
各相提供(到负载中)的无功电能:Eq1 delivered、Eq2 delivered 和 Eq3 delivered
-
各相接收(到负载外)的无功电能:Eq1 received、Eq2 received 和 Eq3 received
-
总视在电能 Es
-
各相视在电能值 Es1、Es2 和 Es3
电能值每秒计算一次,以每小时耗电量进行显示。这些值以每小时一次的频率存储到非易失性存储器中。
每个电能表都有一个可复位计数器。
电能计算原理
根据定义,电能是时间周期 T 范围内的综合实时功率。综合周期 T 持续多个循环,等于额定频率。
部分电能表
对于每一种电能类型(有功或无功电能),部分接收电能表和部分传出电能表通过每秒递增一次来计算累计电能:
-
流出电能值始终采用正向计数。
Edelivered(t) = Edelivered(t - 1) + (Gdelivered(t))/3600
其中 Gdelivered = Ptot 或 Qtot > 0
-
接收电能值始终采用反向计数。
Ereceived(t) = Ereceived(t - 1) + (|Greceived(t)|)/3600
其中 Greceived = Ptot 或 Qtot < 0
电能表
对于部分电能表,针对每种电能类型(有功或无功电能),电能表均每秒提供一次下列测量值之一:
视在电能 Es 始终采用正向计算。
选择电能计算方法
确定计算方法选择需要的信息:
-
断路器各极之间或电气设备某个项目的各电缆之间的电能绝对值与设备的维护相关。
-
传出电能或接收电能的带符号电能值用于计算设备某个项目的经济成本。
缺省情况下,控制单元配置为绝对电能累计模式。
在 MicroLogic Active E/EP/Ei 显示屏上,从 树形导航菜单 中选择电能计算模式。
复位电能表
电能表可在 MicroLogic Active E/EP/Ei 显示屏上,从 树形导航菜单 进行复位
/MicrologicX_1_Energy%20Metering_Micrologic%20E_b5effd44_zh-CN_T001592317.gif)
/MicrologicX_Eq_Et%20absolute_b5effd44_zh-CN_T001594210.gif)
/MicrologicX_Eq_Et%20signed_b5effd44_zh-CN_T001594216.gif)