配置菜单
描述
配置菜单包含下列子菜单:
|
1 级 |
2 级 |
3 级 |
功能说明 |
|---|---|---|---|
|
树形导航菜单 |
配置 |
常规 |
设置 HMI 显示并控制保护设置的权限。 |
|
网络 |
设置标称电压和频率以及功率符号。 |
||
|
测量 |
设置测量值计算。 |
||
|
BCIM |
BCIM 模块的设置。 |
||
|
通讯 |
设置通讯参数。 |
常规
菜单显示下列数据:
网络
网络菜单显示下列数据:
|
3 级 |
4 级 |
5 级 |
参数名称 |
|---|---|---|---|
|
网络 |
电压 |
Vn (V) |
额定电压。 设置值包括:208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 / 480 / 500 / 525 / 550 / 575 / 600 / 660 / 690V。 出厂设置 = 400。 |
|
频率 |
Hz |
额定频率
|
|
|
相位旋转 |
– |
1,2,3 |
|
|
– |
1,3,2 |
||
|
– |
功率流符号设置:
|
||
|
VT 一次电压 |
VT 一次电压。 数值为 100 至 1,250 V,增量为 1 V。 |
||
|
VT 二次电压 |
VT 二次电压。 数值为 100 至 690 V,增量为 1 V。 |
测量
测量菜单显示下列数据:
|
3 级 |
4 级 |
5 级 |
参数名称 |
|---|---|---|---|
|
测量 |
cos φ、PF 功率因数和有功功率的符号惯例:
|
||
|
极数 |
3P 或 4P |
||
|
ENVT |
外部中心线电压抽头。设置值包括:
注: 如果 ENVT 设置为 NO,则会隐藏 VT 比率子菜单。
|
||
|
ENCT |
外部中性线电流互感器。设置值包括:
|
||
|
总功率的计算方法:
|
|||
|
电能累计模式。电能计算中应使用的电能值:
|
|||
BCIM
BCIM 菜单显示下列数据:
|
3 级 |
4 级 |
功能说明 |
|---|---|---|
|
BCIM |
BCIM |
配置 BCIM 模块在断路器中的存在:
|
|
线圈 XF |
启用通过 BCIM 模块对 XF 通信合闸线圈的控制:
|
|
|
线圈 MX |
启用通过 BCIM 模块对 MX 通信分闸线圈的控制:
|
|
|
标识 |
显示 BCIM 模块的硬件和固件版本。 |
通讯
通讯菜单显示下列数据:
|
3 级 |
4 级 |
5 级 |
参数名称 |
|---|---|---|---|
|
通讯 |
Zigbee |
标识 |
显示 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 Zigbee ID。 |
|
状态 |
显示 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 Zigbee 连接状态。 让您能够将 MicroLogic Active AP/EP 控制单元连接到 Zigbee 网络。 |
||
|
手动 |
配置控制模式以阻止或允许远程控制命令。 注: 控制模式的配置受
SecurityAdmin 帐户 PIN 码的保护。
|
||
|
自动本地 |
|||
|
自动远程 |