USB On-The-Go (OTG) 连接
描述
使用 USB OTG 连接,您可以从运行 EcoStruxure Power Device 应用 的 Android 智能手机访问 MicroLogic Active 控制单元。此应用程序可提供控制单元任务导向界面。
使用 USB OTG 连接的先决条件
建立 USB OTG 连接的先决条件是:
-
您必须有一部运行 EcoStruxure Power Device 应用 的 Android 智能手机。
-
智能手机必须支持 Android 4.4 或更高版本。
-
您必须具有 MicroLogic Active 控制单元的物理访问权限,以便将该电缆直接连接至控制单元的 USB-C 端口。
-
您必须有 USB OTG 适配器(未提供)和 USB-A 转 USB-C 电缆(RS PRO,型号 251-3298),以将智能手机的 USB 端口连接到 MicroLogic Active 控制单元的 USB-C 端口。
将具有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机连接至 USB-C 端口
按照下面的步骤使用 USB-C 端口连接到 MicroLogic Active 控制单元。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使用 USB OTG 适配器和 USB-A 转 USB-C 电缆将智能手机连接至 MicroLogic Active 控制单元的 USB-C 端口。 智能手机根据需要向 MicroLogic Active 控制单元提供电源。 |
|
2 |
在您的智能手机上启动 EcoStruxure Power Device 应用。 |
预定义事件
该功能生成下列事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x1301 (4865) |
|
运行 |
低 |