DOCA0265ZH-04

描述

简介

MicroLogic Active 控制单元包括:

  • 用于监视断路器状态的 LED。

  • 本地人机界面,包括图形显示,其中包含彩色背光、导航按钮和直接访问按钮。

  • 用于监视脱扣和报警原因的 LED。

控制单元描述

A MicroLogic Active 类型,由控制单元操作头的颜色指示:

  • 黑色指示条:MicroLogic Active A/E 控制单元无 Zigbee 无线通讯

  • 绿色指示条:MicroLogic Active AP/EP 控制单元有 Zigbee 无线通讯

B 脱扣信息/测试/复位按钮

C 脱扣原因 LED

D 状态 LED:

  • Ready LED

  • 状态栏

  • ERMS LED

E NFC 无线通讯区域(不适用于 MicroLogic Active 6.0 Ei 控制单元)

F 图形显示屏

G 导航按钮

H 保护设置按钮(位于可密封护罩下)

I ERMS 按钮(位于可密封护罩下)

J 用于访问产品信息的二维 (QR) 码

K 控制单元类型和识别号

L USB-C 端口(位于可密封护罩下)

M 内部电池盒模块

N 额定电流与断路器的额定电流相同的传感器插头

O MicroLogic 可密封透明护罩

脱扣信息/测试/复位按钮

有关 的信息,请参阅 脱扣信息/测试/复位按钮

脱扣原因 LED

脱扣原因 LED 的指示取决于 MicroLogic Active 控制单元的类型。

LED

描述

L

MicroLogic Active 2.0, 5.0, 6.0:过载预警,过载超过长延时保护 Ir 设置的 90% 并且低于 105%。

MicroLogic Active 2.0, 5.0, 6.0:过载报警,负载超过长延时保护 Ir 设置的 105%。

MicroLogic Active 2.0, 5.0, 6.0:由于长延时保护导致的脱扣。

S

MicroLogic Active 5.0, 6.0:由于短延时保护导致的脱扣。

I

MicroLogic Active 2.0, 5.0, 6.0:由于瞬时保护导致的脱扣。

G

MicroLogic Active 6.0:由于接地故障保护导致的脱扣。

O

MicroLogic Active 2.0, 5.0, 6.0:其他保护的自定义脱扣。

注: 如果 MicroLogic Active 控制单元未受电,脱扣原因 LED 会在 2 小时后熄灭。在这个时间之后,可以按下 再次点亮这些指示灯。

状态 LED

LED

描述

Ready LED

在正常工作状态下,Ready LED 缓慢闪烁。

状态栏

状态栏向用户提示断路器的健康状态。

  • 绿色状态栏:无需操作。

  • 橙色状态栏:中等严重性报警,需采取非紧急维护措施。

  • 红色状态栏:高严重性报警,需立即采取维护措施。

ERMS LED

ERMS 已启用且 ERMS 保护设置正常运行时,ERMS(节能维护设置)LED 将会通知用户:

  • 蓝色 LED:ERMS 已启用

  • 熄灭:ERMS 已禁用

有关更多信息,请参阅本地指示

NFC 通讯区域

NFC 通讯区域用于在运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机与 MicroLogic Active 控制单元之间建立 NFC 连接。连接建立后,断路器工作数据会自动上传到智能手机。

注: MicroLogic Active 6.0 Ei 控制单元不支持 NFC 通讯。

显示屏及导航按钮

本地 HMI 屏幕和按钮用于:

  • 导航菜单结构。

  • 显示监测值。

  • 访问和编辑配置设置。

保护设置按钮

保护设置按钮用于直接访问保护设置程序。

ERMS 按钮

ERMS 按钮用于直接启用和禁用 ERMS 功能。

QR 代码

在智能手机运行 QR 读码器且连接到互联网的情况下,扫描到 MicroLogic Active 控制单元正面的 QR 代码时,会显示 Go2SE 登录页。登录页显示了一些设备相关信息,包括可追溯性信息以及菜单列表。

控制单元识别号

识别号 PPPPPPYYWWDLNNNNLV9••••• 由以下部分组成:

  • 的序列号 MicroLogic Active 格式为 PPPPPPYYWWDLNNNN 的控制单元,其中代码定义如下:

    • PPPPPP:工厂代码

    • YY:年份(00 至 99),例如 24 表示 2024 年

    • WW:每年的第几周(01 到 53),例如 25

    • D:星期几,其中 1 表示星期一,7 表示星期日,例如 5

      表示星期五
    • L:工厂内唯一的生产线代码或机器代码

    • NNNN:在制造当日由工厂生产线或工厂机器生成的唯一产品编号(0001 至 9999)

  • 控制单元的商业型号,格式为 LV9•••••

通过 mySchneider 客服移动应用程序,利用识别号寄存您的 MicroLogic Active 控制单元。

通过寄存 MicroLogic Active 控制单元,您能够拥有最新的记录并实现可追溯性。

控制单元类型

MicroLogic Active 控制单元的类型由数字以及一个或两个字母表示:

  • 数字(例如,6.0)定义控制单元提供的保护类型。

  • 第一个字母(AE)定义控制单元提供的测量类型。

  • 如果有第二个字母,则该字母指示:

    • P:支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 控制单元。

    • i:不支持无线通讯的 MicroLogic Active 控制单元。

USB-C 端口

USB-C 端口由护罩保护,护罩可以密封,以防被未经授权的人员使用。用一字螺丝刀撬开密封,即可打开护罩。

打开 USB-C 端口的护盖以连接以下设备:

警告
触电危险
不使用带有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器:
  • 在电压高于 600 Vac 且有 IT 接地系统的电源系统上。
  • 在电压高于 690 Vac 且有其他接地系统的电源系统上。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注: MicroLogic Active 控制单元不支持 USB 存储盘。即使使用适配器连接了 USB 存储盘,也不会传输数据。

内部电池

在缺失任何其他电源的情况下,内部电池为脱扣原因 LED 和主要诊断功能供电。

有关测试内部电池的信息,请参阅 脱扣信息/测试/复位按钮

传感器插头

保护范围取决于额定电流 In,这个值由存在于 MicroLogic Active 控制单元下方的传感器插头定义。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?