事件通知
简介
高严重性事件(包括脱扣)和中等严重性事件通过 MicroLogic Active 控制单元上的弹出式屏幕进行通知。
脱扣事件通过 SDE1 标准故障脱扣指示触点和 SDE2 选配故障脱扣指示触点进行通知。
此外,对于 MicroLogic Active AP/EP 控制单元,最后一个事件可配置为通过来自 Panel Server 的电子邮件进行通知。电子邮件通知不是缺省配置。有关更多信息,请参阅 DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - 用户指南。
弹出式屏幕
所有高严重性事件和中等严重性事件均会在 MicroLogic Active 显示屏上生成弹出式通知屏幕:
-
红色弹出式屏幕指示脱扣或高严重性事件,需要立即注意。
-
橙色弹出式屏幕指示中等严重性事件,建议采取措施。