DOCA0265ZH-04

ERMS 功能

启用 ERMS 功能

步骤

操作

屏幕

1

使用一字螺丝刀掀开 ERMS 按钮的护罩。

2

按下 ERMS 按钮以启用 ERMS 功能。

3

ERMS 启用请求菜单打开。

4

在 10 秒内再次按下 ERMS 按钮以确认 ERMS 启用。

ERMS 加载窗口显示出来。

5

显示 ERMS 模式已激活消息。

6

ERMS 功能已启用的情况下:

  • ERMS LED 亮蓝灯。

  • LSIG 主屏幕 为蓝色。

  • “快速查看”屏幕为蓝色。

  • 所有其他屏幕都不为蓝色。

7

关上并密封 ERMS 按钮的护罩。

禁用 ERMS 功能

步骤

操作

屏幕

1

用一字螺丝刀撬开密封,掀开 ERMS 按钮的护罩。

2

按下 ERMS 按钮以禁用 ERMS 功能。

3

ERMS 禁用确认菜单打开。

4

在 10 秒内再次按下 ERMS 按钮以确认 ERMS 禁用。

5

关上 ERMS 按钮的护罩。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?