DOCA0265ZH-04

设置瞬时过流保护(I 或 ANSI 50)

设置指南

Isd 规则也适用于 Ii 阈值。

应用

原则

常用值

MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关)

下游断路器具有选择性

Ii 模式:OFF(其他 MasterPacT MTZ 断路器处于下游)(仅限 MicroLogic Active 5.0 and 6.0

Ii = 15 x In(仅当 ComPacT NSXmComPacT NSXPowerPacT P-R-frame 断路器处于下游时)

馈线具有其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器选择

规则与 Isd 的规则相同

Ii 模式:关闭(仅限 MicroLogic Active 5.0 and 6.0

馈线没有其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器选择

Ii 模式:开启

Ii = 10-15 x In

LV/LV 变压器初级侧

Ii 模式:关闭(仅限 MicroLogic Active 5.0 and 6.0

发电机

Ii 模式:关闭(仅限 MicroLogic Active 5.0 and 6.0

电力电子装置(例如,不间断电源、可变速度驱动器、光伏逆变器)

小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。可以采用较小的设置,因为预期无选择性或瞬态电流。

Ii 模式:开启

Ii = 2 x In (MicroLogic Active 5.0 and 6.0)

Ii = 1.5 x In (MicroLogic Active 2.0)

电机

小于电缆末端的最小短路电流或接地故障电流。可以采用大于启动电流的较小设置。

Ii 模式:开启

Ii ≥ 13 x 电机满载电流

Ii 设置允许变压器的标称瞬时过流浪涌电流:

A 第 1 个峰值 10 至 25 x In

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?