弹出式事件消息
事件消息类型和优先级
MicroLogic Active 控制单元检测到任何下列事件时,将按照此优先级顺序显示弹出式消息:
-
脱扣
-
高严重性报警
-
中等严重性报警
一个事件消息将覆盖另一个较低优先级的事件消息。
事件消息将覆盖快速查看滚动型操作模式显示和树形导航操作模式显示。
弹出式脱扣和报警消息显示
处理弹出式脱扣和报警消息
脱扣或报警消息指示已发生潜在严重运行事件。解决事件时应采取下列步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
显示脱扣或报警消息时,按下 OK。 显示屏显示一条消息,解释脱扣的背景。 |
|
2 |
阅读解释性消息之后,采取必要的补救措施以解决导致脱扣或报警的根本情况。 |
|
3 |
解决事件原因后,按 OK 关闭报警弹出窗口或脱扣环境。 |
|
4 |
您可以在树形导航模式下访问报警/历史记录,以查看脱扣历史记录和报警历史事件。
有关事件的应对措施建议,请参阅本指南中有关引发此事件的功能的描述、以及其他相关文档:
-
带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 IEC 断路器 - 用户指南
-
带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南
有关 MicroLogic Active 控制单元如何处理事件的信息,请参阅事件管理。