DOCA0265ZH-04

事件列表

@experts: the list is based on v7–23 of the Event Census

事件特性

事件根据记录它们的历史记录来列出。

每个事件通过以下特性定义:

  • 代码:事件代码

  • 事件:用户消息

  • 历史记录

  • 类型:不可自定义

    • 进入/退出:发生/完成事件。

    • 脉冲:瞬时事件。

  • 锁存

    • 是:事件已被锁存,用户必须复位事件状态。

    • 否:事件已解锁。

  • 活动

    • 已启用

    • 已禁用

  • 严重性

    • 高严重性事件。

    • 中等严重性事件。

    • 低严重性事件。

脱扣事件

代码

事件

历史记录

类型

锁存

活动

严重性

0x4000

(16384)

长延时 (Ir) 脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x4001

(16385)

短延时 (Isd) 脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x4002

(16386)

瞬时 (Ii) 脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x4003

(16387)

接地故障 (Ig) 脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x4005

(16389)

控制单元过热脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x4006

(16390)

极限自保护 (SELLIM) 脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x4007

(16391)

自诊断脱扣。更换控制单元

脱扣

脉冲

已启用

0x400A

(16394)

ENCT 断开脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x401D

(16413)

极限自保护 (DIN/DINF) 脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x401E

(16414)

Ig 测试脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x4033

(16435)

电流传感器丢失。更换断路器

脱扣

脉冲

已启用

0x4035

(16437)

Ii 测试脱扣

脱扣

脉冲

已启用

保护事件

代码

事件

历史记录

类型

锁存

活动

严重性

0x0F11

(3857)

热记忆复位顺序

保护

脉冲

已启用

0x03F5

(1013)

Ir 预警 (I > 90% Ir)

保护

进入/退出

已启用

中等

0x6200

(25088)

Ir 启动 (I > 105% Ir)

保护

进入/退出

已启用

0x6201

(25089)

Isd 启动

保护

进入/退出

已启用

0x6203

25091

Ig 启动

保护

进入/退出

已启用

0x0C03

(3075)

ERMS 已启用

保护

进入/退出

已启用

0x0C08

(3080)

Ii 保护已禁用

保护

脉冲

已启用

0x0C09

(3081)

Ig 保护已禁用

保护

脉冲

已启用

0x1100

(4352)

保护通过 HMI 进行了更改

保护

脉冲

已启用

0x1108

(4360)

保护设置通过通讯变更

保护

脉冲

已启用

诊断事件

代码

事件

历史记录

类型

锁存

活动

严重性

0x1122

(4386)

EIFE 或 IFE 模块通讯丢失

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1123

(4387)

IFM 模块通讯丢失

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1302

(4866)

控制单元处于测试模式

诊断

进入/退出

已启用

0x1303

(4867)

正在进行注入测试

诊断

进入/退出

已启用

0x1304

(4868)

用户已中断测试

诊断

脉冲

已启用

0x1400

(5120)

自检 1。更换控制单元

诊断

进入/退出

已启用

0x1404

(5124)

控制单元温度过高

诊断

进入/退出

已启用

0x1405

(5125)

自检 3。更换控制单元

诊断

进入/退出

已启用

0x1406

(5126)

自检 4。更换控制单元

诊断

进入/退出

已启用

0x1416

(5142)

Mitop 已断开。致电 Schneider Electric 支持部门

诊断

进入/退出

已启用

0x1460

(5216)

无效的自检 - MX1 线圈

诊断

进入/退出

已禁用

中等

0x1461

(5217)

未检测到 MX 线圈

诊断

进入/退出

已禁用

中等

0x1462

(5218)

无效的自检 - XF 线圈

诊断

进入/退出

已禁用

中等

0x1463

(5219)

未检测到 XF 线圈

诊断

进入/退出

已禁用

中等

0x1518

(5400)

自检 6。更换控制单元

诊断

进入/退出

已启用

0x1402

(5122)

电流传感器丢失。更换断路器

诊断

进入/退出

已启用

0x1403

(5123)

ENCT 已断开连接

诊断

进入/退出

已启用

0x1430

(5168)

保护设置复位成出厂设置值

诊断

进入/退出

已启用

0x142F

(5167)

尚未应用上次保护设置

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x140F

(5135)

保护设置无法访问 1

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1474

(5236)

保护设置无法访问 2

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1473

(5235)

内部访问丢失。重新启动控制单元

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1433

(5171)

更换内部电池

诊断

进入/退出

已启用

0x1437

(5175)

未检测到内部电池

诊断

进入/退出

已启用

0x1436

(5174)

控制单元存储器性能衰退

诊断

脉冲

已启用

0x1409

(5129)

无法读取传感器插头

诊断

进入/退出

已启用

0x0D00

(3328)

关键硬件模块差异

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x0D01

(3329)

关键固件模块差异

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x0D02

(3330)

非关键硬件模块差异

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x0D03

(3331)

非关键固件模块差异

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x0D09

(3337)

控制单元内部固件差异

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x0D0A

(3338)

无效 CU 出厂配置 1

诊断

进入/退出

已启用

0x1413

(5139)

Ig 测试 - 未脱扣

诊断

脉冲

已启用

0x142A

(5162)

Ig 测试已启动

诊断

脉冲

已启用

0x151B

(5403)

Ii 测试 - 未脱扣

诊断

脉冲

已启用

0x151C

(5404)

Ii 测试按钮已按下

诊断

脉冲

已启用

0x1482

(5250)

3 个月内的 计划制造商维护

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1440

(5184)

触点磨损 > 60%。检查触点

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1441

(5185)

触点磨损 > 95%。计划断路器更换

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1442

(5186)

触点磨损 > 100%。更换断路器

诊断

进入/退出

已启用

0x150F

(5391)

铁 CT 损失。更换断路器

诊断

进入/退出

已启用

0x1517

(5399)

电流不平衡 > 50%。检查负载平衡

诊断

进入/退出

已启用

0x1421

(5153)

无效 PowerTag 通讯

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1423

(5155)

与网关的 Zigbee 通讯丢失

诊断

进入/退出

已启用

0x1800

(6144)

BCIM 模块通讯丢失

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1802

(6146)

BCIM 处于关键状态

诊断

进入/退出

已启用

中等

0x1803

(6147)

BCIM 处于非关键状态

诊断

进入/退出

已启用

中等

操作事件

代码

事件

历史记录

类型

锁存

活动

严重性

0x0410

(1040)

分闸命令已发送到 MX 线圈

操作

脉冲

已启用

0x0411

(1041)

合闸命令已发送到 XF 线圈

操作

脉冲

已启用

0x1000

(4096)

断路器分闸

操作

脉冲

已启用

0x1001

(4097)

断路器合闸

操作

脉冲

已启用

0x1002

(4098)

手动模式已启用

操作

脉冲

已启用

0x1004

(4100)

本地模式已启用

操作

脉冲

已启用

0x1307

(4871)

报警复位

操作

脉冲

已启用

0x112B

(4395)

控制单元固件更新模式

操作

进入/退出

已启用

0x112C

(4396)

控制单元固件更新未成功

操作

脉冲

已启用

0x1107

(4359)

日期与时间已设置

操作

脉冲

已启用

0x1301

(4865)

通过 USB 端口连接

操作

进入/退出

已启用

0x1801

(6145)

BCIM 更新失败

操作

脉冲

已启用

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?