DOCA0265ZH-04

保护菜单

描述

保护菜单包含以下子菜单:

1 级

2 级

3 级

功能说明

树形导航菜单

保护

标准保护

显示标准保护设置。

ERMS 保护

显示 ERMS 保护设置。

中性线保护(1)

显示中性线保护设置。

(1) 适用于带有 ENCT 选项的 4 极断路器和 3 极断路器。

已激活的设置

保护功能所用的已激活的配置显示在快速查看屏幕LSIG 主屏幕 中:

  • 如果屏幕背景为黑色,则表明使用的是标准保护设置。

  • 如果屏幕背景为蓝色,则表明使用的是 ERMS 保护设置。

保护菜单中的设置是使用 保护设置程序EcoStruxure Power Commission 软件定义的设置。它们可能不同于在激活了故障预置设置的情况下保护功能使用的设置。

标准保护

标准保护菜单显示在 ERMS 未启用的情况下使用的保护设置。无法通过此菜单设定保护设置。

3 级

4 级

参数名称

标准保护

L

标准长延时过流保护

S

标准短延时过流保护

I

标准瞬时过流保护

G

标准接地故障保护

要设置标准保护设置,请参阅:

ERMS 保护

ERMS 保护菜单显示在 ERMS 已启用的情况下使用的保护设置。无法通过此菜单设定保护设置。

3 级

4 级

参数名称

ERMS 保护

L

ERMS 长延时过流保护

S

ERMS 短延时过流保护

I

ERMS 瞬时过流保护

G

ERMS 接地故障保护

中性线保护

中性线保护菜单显示中性线保护设置。无法通过此菜单设定保护设置。

3 级

4 级

参数名称

中性线保护(1)

极数

极数 3P4P,仅用于显示。

Ir (A)

Ir 长延时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

保护

设置中性线保护类型:

  • 关闭

  • N/2(出厂设置)

  • N

  • OSN

IN (A)

中性线上的 RMS 电流,仅用于显示。

(1) 适用于带有 ENCT 选项的 4 极断路器和 3 极断路器。

要设置中性线保护设置,请参阅 中性线保护

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?