USB 连接
描述
从运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 上,可以通过将 PC 直接连接到控制单元的 USB-C 端口来访问 MicroLogic Active 控制单元的所有监测和控制功能。
使用 USB 连接的先决条件
建立 USB 连接的先决条件是:
-
您必须在 PC 上安装 USB 驱动程序。
-
您必须具有 MicroLogic Active 控制单元的物理访问权限,以便将该电缆直接连接至控制单元的 USB-C 端口。
-
您必须有 USB-A 转 USB-C 电缆(RS PRO,型号 251-3298),以将 PC 的 USB 端口连接到 MicroLogic Active 控制单元的 USB-C 端口。
将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接至 USB-C 端口
按照下面的步骤使用 mini USB 端口连接到 MicroLogic Active 控制单元。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使用 USB-A 转 USB-C 电缆将 PC 连接至 MicroLogic Active 控制单元的 USB-C 端口。 PC 根据需要向 MicroLogic Active 控制单元提供电源。 |
|
2 |
启动 PC 上的 EcoStruxure Power Commission 软件并登录。 |
|
3 |
在 EcoStruxure Power Commission 主页上连接 MicroLogic Active 控制单元。可通过不同的方法将 EcoStruxure Power Commission 软件连接至 MicroLogic Active 控制单元,具体取决于是否为第一次连接以及如何发现该设备。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。 |
|
4 |
将 EcoStruxure Power Commission 软件连接至 MicroLogic Active 控制单元之后,您可以访问该软件的所有功能。 |
控制单元测试模式
当 EcoStruxure Power Commission 软件通过连接到 MicroLogic Active 控制单元的 USB-C 端口的 PC 连接至该设备时,测试模式可用。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。
预定义事件
该功能生成下列事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x1301 (4865) |
通过 USB 端口连接 |
操作 |
低 |
|
0x1302 (4866) |
控制单元处于测试模式 |
诊断 |
低 |
|
0x1303 (4867) |
正在进行注入测试 |
诊断 |
低 |
|
0x1304 (4868) |
用户已中断测试 |
诊断 |
低 |
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|---|---|---|
|
0x1301 (4865) |
通过 USB 端口连接 |
关闭 EcoStruxure Power Commission 软件之前,不要拔掉 USB 端口的接线。 |
|
0x1302 (4866) |
控制单元处于测试模式 |
测试结束后,退出测试模式。 |
|
0x1303 (4867) |
正在进行注入测试 |
等待测试完成。 |