通过 HMI 管理访问
描述
可通过 MicroLogic Active HMI 访问 MicroLogic Active 数据。
受保护参数的访问受 PIN 码保护。该 PIN 码长期有效。
缺省情况下,PIN 码与 SecurityAdmin 帐户关联。
首次访问受保护参数时,系统会提示您创建 SecurityAdmin 帐户并设置 PIN 码。然后,每次访问受保护参数时,都会提示您输入该 PIN 码。如果密码输错 5 次,帐户将被锁定 4 分钟。
您可以选择稍后再做延迟帐户创建。在这种情况下,每次访问受保护的参数时,都会提示您创建一个帐户。
下列操作可受 PIN 码保护:
-
HMI PIN 码修改
-
保护功能设置
-
保护功能测试
-
日期和时间修改
-
控制模式修改
-
替换 MicroLogic Active 设置
更改 PIN 码
可在 MicroLogic Active 控制单元 HMI 上更改 PIN 码。
PIN 码必须由 6 位数字组成,从 0 到 9。
复位 PIN 码
在连接到 EcoStruxure Power Commission 软件或 EcoStruxure Power Device 应用 的情况下,按 Reset all users 可复位 PIN 码。
按下 Reset all users 后,屏幕上将出现一条确认弹出消息。单击以确认并完成程序。