EcoStruxure Power Device 应用
简介
EcoStruxure Power Device 应用 是一种移动应用程序,提供操作和高效维护 EcoStruxure 架构中的设备所需的信息和功能。
该应用程序可让您连接到以下设备:
-
MasterPacT MTZ 断路器
-
TeSys GV4 电机断路器
-
Easergy P3 保护继电器
该应用程序可从以下位置下载并安装到智能手机上:
-
Google Play Store 适用于 Android 智能手机
-
App Store 适用于 iOS 智能手机
-
运行 iOS 13 的 iPhone 7 是 NFC 连接的最低要求。
EcoStruxure Power Device 应用 中的 MasterPacT MTZ 断路器
通过使用 EcoStruxure Power Device 应用,可在日常和关键维护时将智能手机作为 MasterPacT MTZ 断路器的主界面。MicroLogic Active 控制单元可通过扫描设备上的二维码从应用程序中识别。
EcoStruxure Power Device 应用 可通过以下方式获取:
-
NFC 无线通讯(不适用于 MicroLogic Active 6.0 Ei 控制单元)
-
USB OTG(便携式)连接。
使用 USB OTG(便携式)连接
必要时,MicroLogic Active 控制单元可通过 Android 智能手机使用 USB OTG 连接供电。
使用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 USB OTG 连接可访问下列类型的信息并进行共享,这些信息按照以下选项卡进行排列:
关于详细信息,请参阅 USB OTG(便携式)连接程序。
使用 NFC 连接
即使 MicroLogic Active 控制单元未通电,也始终可通过 NFC 连接来连接 EcoStruxure Power Device 应用。通过它可访问下列信息:
-
关于 MicroLogic Active 控制单元的信息。
-
最后一次脱扣的环境:脱扣类型;最后一次脱扣的日期和时间;脱扣前的电流值。
-
标准和 ERMS 保护设置(仅显示)。
-
ERMS 状态。
-
维护:
-
显示诊断计数器。
-
电气和机械操作。仅当控制单元由 24 Vdc 供电时,机械操作才有效。
-
有关详细信息,请参阅 NFC 连接程序。