MicroLogic Active E/EP/Ei 功率测量
简介
MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元计算进行功率管理需要的电气量:
-
下列实时数值:
-
有功功率(总 Ptot 和各相的功率),单位为 kW
-
无功功率(总 Qtot 和各相的功率),单位为 kvar
-
视在功率(总 Stot 和各相的功率),单位为 kVA
注: 在带有 ENVT 接线和配置的 4 极或 3 极断路器中计算每相功率。 -
-
上述各个功率的最大值
-
cos φ 和功率因数 (PF) 指标
-
负载类型(超前或滞后)
控制单元连续计算所有这些电气量,其数值以额定频率每秒钟更新一次。
功率测量的原理
MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元通过电流和电压样品计算功率数值。
计算原理基于:
-
功率的定义
-
功率符号的设定值(断路器通过上游(顶部)或下游(底部)供电)
总功率的计算方法
总无功功率和总视在功率可通过下列两种方法之一进行计算:
-
矢量
-
算术(出厂设置)
在 MicroLogic Active E/EP/Ei 显示屏上,可以从 树形导航菜单 的 中设置计算方法。
3 极断路器、4 极断路器
中性线上有电压测量装置时(带有 ENVT 接线和配置的 4 极或 3 极断路器),控制单元通过在下游使用 3 个单相负载计算功率。
不对中心线进行电压测量(无中心线型电力系统上的 3 极断路器)时,使用内部电压浮动参比来测量功率。
3 极断路器,分布式中性线
在系统类型设置中声明 ENVT。
功率符号和运行象限
通过定义,有功功率:
-
在被用户收到时(即,在设备作为接收器时),带符号 +。
-
在被用户传出时(即,在设备作为发电机时),带符号 -。
通过定义,无功功率:
-
在电流滞后于电压时(即,在设备为电感性(滞后)时),具有与有功电能和功率相同的符号。
-
在电流超前于电压时(即,在设备为电容性(超前)时),具有与有功电能和功率相反的符号。
功率符号惯例
通过断路器运行的功率的符号取决于连接类型:
-
有功功率从上游(顶部)流向下游(底部)的断路器应设置为功率符号 P+
-
有功功率从下游(底部)流向上游(顶部)的断路器应设置为功率符号 P-
在 MicroLogic Active E/EP/Ei 显示屏上,从 树形导航菜单 的中设置功率符号惯例。
/MicrologicX_5_6_PSE1061_PGR44_MicrologicE_Mesure_b5effd44_zh-CN_T001592187.gif)
/6_Power%20Sign%20Op%20Quadrant%20Definition_b5effd44_zh-CN_T001592193.gif)