DOCA0265ZH-04

监测 MicroLogic Active 控制单元内部故障

简介

MicroLogic Active 控制单元执行一系列自检,以便监测:

  • 内部功能是否正确

  • 内部电池的存在及状态

  • 24 Vdc 电源的存在

  • 内部电流供应源传感器的存在

  • 控制单元内部的温度

  • 无线通讯

  • ULP 模块:

    • EIFE 以太网接口

    • IFE 以太网接口

    • IFM 以太网接口

工作原理

Ready LED、状态栏和脱扣原因 LED 可提供关于 MicroLogic Active 控制单元健康状态的视觉信息。在自检期间,若检测到无效的结果,则会生成被划分为高、中等或低严重性的事件(记录在“诊断”历史记录中):

  • 低严重性事件指示检测到无效结果,其没有运行影响。标准 (LSIG) 保护功能不受影响。

  • 中等严重性事件指示检测到的无效结果具有轻微运行影响。标准 (LSIG) 保护功能不受影响。下次维护时,必须执行检查。

    • Ready LED 闪烁

    • 如果事件需要非紧急维护,则状态栏亮橙光

    • 所有脱扣原因 LED 熄灭

    • 显示橙色弹出式窗口

  • 高严重性事件指示检测到的无效结果可能具有重大运行影响。标准 (LSIG) 保护功能会受到影响。控制单元必须立即更换。

    • Ready LED 熄灭

    • 如果事件需要立即维护,则状态栏亮红光

    • 所有脱扣原因 LED 亮起

    • 显示红色弹出式窗口

当通过对 MicroLogic Active 控制单元的内部功能监测,检测到中等或高严重性无效结果时,将生成一个事件,并显示橙色或红色弹出式屏幕以及相应的事件消息。

未应用设置更改

当保护设置更改时,MicroLogic Active 控制单元会监测进度,并生成尚未应用上次保护设置事件(如果无法应用新的保护设置)。

数据可用性

监测数据也可通过下列方式查看:

  • MicroLogic Active 显示屏上。

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(适用于所有严重性)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 USB OTG 连接(适用于中等和高严重性)。

  • 通过 Zigbee 无线通讯网络,适用于 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

  • 使用有线通讯网络在服务器或远程控制器上

重启 MicroLogic Active 控制单元

如果 MicroLogic Active 控制单元的显示屏不再显示保护菜单、报警或措施屏幕,建议重启 MicroLogic Active 控制单元

预定义事件

该功能生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x4005 (16389)

控制单元过热脱扣

脱扣

0x1404 (5124)

控制单元温度过高

诊断

0x142F (5167)

尚未应用上次保护设置。

诊断

中等

0x140F (5135)

保护设置无法访问 1

诊断

中等

0x1474 (5236)

保护设置无法访问 2

诊断

中等

0x1473 (5235)

内部访问丢失。重新启动控制单元

诊断

中等

0x1436 (5174)

控制单元存储器性能衰退

诊断

0x0D00 (3328)

关键硬件模块差异

诊断

中等

0x0D01 (3329)

关键固件模块差异

诊断

中等

0x0D02 (3330)

非关键硬件模块差异

诊断

中等

0x0D03 (3331)

非关键固件模块差异

诊断

中等

0x0D09 (3337)

控制单元内部固件差异。

诊断

中等

0x1433 (5171)

更换内部电池

诊断

0x1437 (5175)

未检测到内部电池

诊断

0x150F (5391)

铁 CT 损失。更换断路器。

诊断

0x0D0A (3338)

无效 CU 出厂配置 1

诊断

中等

0x1122 (4386)

EIFE 或 IFE 模块通讯丢失

诊断

中等

0x1123 (4387)

IFM 模块通讯丢失

诊断

中等

建议操作

代码

事件

建议操作

0x4005 (16389)

控制单元过热脱扣

降低断路器附近的环境温度。如果问题仍未解决,则更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x1404 (5124)

控制单元温度过高

降低断路器附近的环境温度。如果问题仍未解决,则更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x142F (5167)

尚未应用上次保护设置。

重新应用保护设置。

0x140F (5135)

保护设置无法访问 1

计划更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x1474 (5236)

保护设置无法访问 2

同时按下 5 个按钮 OKBack向上向下,以重新启动控制单元。如果事件再次发生,则计划更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x1473 (5235)

内部访问丢失。重新启动控制单元

内部访问丢失。同时按下 5 个按钮 OKBack向上向下,以重新启动控制单元。

0x1436 (5174)

控制单元存储器性能衰退

计划更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x0D00 (3328)

关键硬件模块差异

检查哪个模块与 EcoStruxure Power Commission 软件固件菜单存在关键硬件差异。更换模块。

0x0D01 (3329)

关键固件模块差异

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在关键固件差异。更新模块。

0x0D02 (3330)

非关键硬件模块差异

检查哪个模块与 EcoStruxure Power Commission 软件固件菜单存在非关键硬件差异。计划更换模块。

0x0D03 (3331)

非关键固件模块差异

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在非关键固件差异。计划更新模块。

0x0D09 (3337)

控制单元内部固件差异。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查 MicroLogic Active 控制单元的固件版本。如果不是最新版本,请更新 MicroLogic Active 控制单元的固件。

0x1433 (5171)

更换内部电池

更换内部电池。在更换内部电池期间将 Mobile Power Pack 连接到 USB-C 端口,以避免丢失日期和时间信息。

0x1437 (5175)

未检测到内部电池

安装内部电池。

0x150F (5391)

铁 CT 损失。更换断路器。

更换断路器。

0x0D0A (3338)

无效 CU 出厂配置 1

计划更换 MicroLogic Active 控制单元。

0x1122 (4386)

EIFE 或 IFE 模块通讯丢失

检查 EIFE 或 IFE 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1123 (4387)

IFM 模块通讯丢失

检查 IFM 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

内部电池更换

MicroLogic Active 控制单元的内部电池可在电量用尽时现场进行更换。可以在断路器处于分闸或合闸位置以及控制单元受电的情况下进行更换。更换内部电池后,必须立即执行内部电池测试,以检查新电池是否正常工作。

有关内部电池更换和安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:PKR4244002MicroLogic Active - 备用电池 - 说明书

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?