DOCA0265ZH-04

更换 MicroLogic Active 控制单元

安全说明

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护装备 (PPE) 并遵循电气作业安全规程。参见 NFPA 70ECSA Z462NOM 029-STPS 或当地相关规定。
  • 只能由经认证的 Schneider Electric 服务代表 或经认证的 Schneider Electric 合作伙伴执行制造商维护和维修活动。认证要求参加其中一个 Schneider Electric 培训中心的制造商培训。
  • 除非维护程序中另有规定,否则所有操作(检查、测试和预防性维护)必须在设备、抽架和辅助电路断电之后才可执行。
  • 核实上游和下游终端上的设备和底盘已断电。
  • 务必使用适当的额定电压传感设备以确认设备、底盘和辅助电路已断电。
  • 安装安全栅并显示危险标志。
  • 在测试期间,严禁任何人触摸已施加了电压的设备、抽架或导体。
  • 打开此设备的电源之前,确认所有连接件都已紧固到正确的扭矩并且设备处于关断状态(OFF 位置)。
  • 打开此设备的电源之前,请将所有设备、门和盖安置到位。
  • 打开此设备的电源之前,请注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

过程定义

过程特性

说明

操作

  • MicroLogic Active 控制单元从 MasterPacT 断路器上拆除,然后安装更换用控制单元。

  • MasterPacT 断路器上拆除 MicroLogic Active 控制单元,并在安装了附件后,将其重新装回。

目标

  • 更换 MicroLogic Active 控制单元。

  • 安装附件。

频率

根据需要

特殊条件

必要的工具

  • PZ1 螺丝刀

  • 细平头螺丝刀

  • 可调外部 AC/DC 电源

  • Torx T20 螺丝刀

参考文档

  • DOCA0284•• MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 IEC 断路器 - 用户指南

  • DOCA0285•• MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南

  • DOCA0306•• MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ IEC 断路器 - 最终用户维护程序

拆除过程

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
不得损坏接线套管内的任何导线。如有任何损坏,可能要更换整个接线套管或断路块。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
接线断开或松脱
移除端子块时,握住两侧而非导线,然后拉动。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

下面的程序适用于 MasterPacT MTZ1MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器(除非另有说明)。

步骤

操作

示意图

1

在使用设备前,准备 MasterPacT MTZ1 断路器MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器

注: 无需旋开端子块的盖子。建议使其保持在原位。

2

按照寿命终止说明拆除和处置电池。

 

3

使用 Torx T20 螺丝刀旋下 MicroLogic Active 控制单元的两个螺钉。

4

小心地抽出 MicroLogic Active 控制单元。无需拆卸高效分断插头和传感器插头。

 

5

脱开 MicroLogic Active 控制单元背面左上方的可选微动开关连接器。

6

按下连接器夹子,以将连接器从 MicroLogic Active 控制单元背面的左下侧脱开。

从外壳中抽出接线并妥善保管,以便安装新 MicroLogic Active 控制单元。

7

@experts: provide description of steps 1 to 3

脱开 MicroLogic Active 控制单元背面的可选 BCIM 模块连接器。

8

根据寿命终止说明,废弃 MicroLogic Active 控制单元。

 

安装步骤

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 不得损坏接线套管内的电线。如有任何损坏,可能要更换整个接线套管或断路块。
  • MicroLogic Active 控制单元螺钉紧固到 0.8 +/-0.1 N•m (7.1 +/-0.9 lb-in) 的扭矩。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

下面的程序适用于 MasterPacT MTZ1MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器(除非另有说明)。

步骤

操作

示意图

1

检查 MicroLogic Active 控制单元的商业型号

 

2

拆除电池条以激活电池,如 MasterPacT MTZ 断路器说明书所述。

 

3

使用 检查电池  

4

将连接器卡在 MicroLogic Active 控制单元背面的左下侧。

穿过其外壳进行布线。

5

@experts: check this new description

如果安装了可选微动开关连接器,则:

  1. 从更换用 MicroLogic Active 控制单元上取下微动开关外壳盖。

  2. 将微动开关连接器夹到 MicroLogic Active 控制单元背面的左上方。

6

@experts: provide description of steps 1 to 4

如果安装了可选 BCIM 模块,请将 BCIM 模块夹到 MicroLogic Active 控制单元的背面。

7

在线不被损坏或夹住的情况下,小心地将 MicroLogic Active 控制单元安装到底座上。

8

在对控制单元施加压力的同时,使用 Torx T20 螺丝刀来拧紧 MicroLogic Active 螺钉:

  1. 将底部螺钉拧紧到 0.8 +/-0.1 N•m (7.1 +/-0.9 lb-in) 的扭矩。

  2. 将顶部螺钉拧紧到 0.8 +/-0.1 N•m (7.1 +/-0.9 lb-in) 的扭矩。

9

对断路器执行手动合闸/分闸(请参阅 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ IEC 断路器 - 最终用户维护程序 中的规程“NII_ZA_1 机构”)。

 

10

重新装上断路器的前罩。

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?