保护设置指南
简介
过流保护设置取决于设备短路计算和电气故障计算。设置指南不得取代这些计算。
配有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器能够灵活设置所需的过流保护,同时在必要时保持瞬时现象(如,变压器或电机的浪涌电流)下的选择性和稳定性。
对于每一种电路,设备设计人员必须提供下列数据:
-
Iz:电路的连续电流容量(根据 IEC 60364-5-52 或国家接线规则)。电流承载能力在美国国家电器规程 (NFPA 70) 中称为安培容量。
-
Ifault min:电路末端的最小电气故障电流(取决于接地系统)
-
Tmax short-circuit:最大短路电流的最长时间
提供下列保护的设置指南:
-
长延时过流保护
-
短延时过流保护
-
瞬时过流保护
过流保护设置指南(按应用)
下表列出了按应用分类的过流保护设置指南:
应用 |
MicroLogic Active 2.0 |
MicroLogic Active 5.0, 6.0(1) |
---|---|---|
MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关)(有其他下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器作为馈电设备) |
Ir = Iz tr ≤ 24 秒 Isd ≤ Ifault min 仅可选择 ComPacT NSXm 和 ComPacT NSX 馈电设备。 |
Ir = Iz tr ≤ 24 秒 Isd ≤ Ifault min tsd < Tmax short-circuit tsd > 下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器的 tsd (2) Ii 模式:关闭 |
MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关)(无其他下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器作为馈电设备) |
Ir = Iz tr ≤ 24 秒 Isd ≤ Ifault min |
Ir = Iz tr ≤ 24 秒 Isd ≤ Ifault min tsd = 0 Ii 模式:开启 Ii = Isd |
发电机输出具有其他下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器作为馈电设备 |
Ir = Iz tr ≤ 1 秒 Isd ≤ Ifault min 仅可选择 ComPacT NSXm 和 ComPacT NSX 馈电设备。 |
Ir = Iz tr ≤ 1 秒 Isd ≤ Ifault min tsd > 下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器的 tsd (2) Ii 模式:关闭 |
发电机输出没有其他下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器作为馈电设备 |
Ir = Iz tr ≤ 1 秒 Isd ≤ Ifault min |
Ir = Iz tr ≤ 1 秒 Isd ≤ Ifault min tsd = 0 Ii 模式:开启 Ii = Isd |
馈线具有其他下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器 |
Ir = Iz tr ≤ 16 秒 Isd ≤ Ifault min 仅可选择 ComPacT NSXm 和 ComPacT NSX 馈电设备。 |
Ir = Iz tr ≤ 16 秒 Isd ≤ Ifault min tsd > 下游断路器的 tsd (2) Ii 模式:关闭 |
馈线没有其他下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器作为馈电设备 |
Ir = Iz tr ≤ 16 秒 Isd ≤ Ifault min |
Ir = Iz tr ≤ 16 秒 Isd ≤ Ifault min tsd = 0 Ii 模式:开启 Ii = Isd |
电力电子装置(例如,不间断电源、可变速度驱动器、光伏逆变器)(无其他下游断路器) |
Ir = Iz tr ≤ 8 秒 Isd = 1.5-2 x In ≤ Ifault min |
Ir = Iz tr ≤ 16 秒 Isd = 1.5-2 x In ≤ Ifault min tsd = 0 Ii 模式:开启 Ii = 2-3 x In |
ERMS 设置 |
Ii_ERMS = 1.5 x Ir |
Ii_ERMS = 2 x In |
(1) 接地故障保护取决于接地系统和当地法规。原则上,在保持不受永久或瞬时漏电流干扰的前提下,对接地故障的灵敏度应尽可能低。接地故障时间延迟允许选择启用下游设备。 (2) 当 tsd > 0 时,根据美国国家电器规程 NFPA 70 (240.87)(2011 版)对美国境内使用的规定,需要使用故障消除时间缩短系统,如 ZSI 或 ERMS。有关 ERMS 设置,请参阅相关指南。 |